Beenden des Prüfungsmodus

Sie können alle deaktivierten Taschenrechner-Dateien mit einer der folgenden Methoden wieder aktivieren:

Verbinden Sie zwei TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafiktaschenrechner mit einem USB-Geräteverbindungskabel und übertragen Sie eine Datei mittels y 8, SEND RECEIVE (Senden/Empfangen).
Zum Beenden des Prüfungsmodus auf angeschlossenen CE-Taschenrechnern gehen Sie in TI Connect™ CE auf Actions > Quit Exam Mode on Connected CE Calculators (Aktionen > Prüfungsmodus auf angeschlossenem CE-Taschenrechner beenden). Sie können auch eine Rechnerdatei auf den angeschlossenen CE-Taschenrechner übertragen, um den Prüfungsmodus zu beenden.
Verwenden Sie TI Connect™ CE, um Dateien an den Taschenrechner zu senden.

So löschen Sie die während einer Prüfung erstellten Dateien:

1. Schalten Sie den Taschenrechner aus, während dieser sich im Prüfungsmodus befindet.
2. Halten Sie die Tasten ~, | und É gedrückt und lassen Sie sie dann los.
3. Wählen Sie OK, wenn der Rückstell-Bestätigungsbildschirm angezeigt wird. Der Taschenrechner ist nun „sauber“.

Tipp: Beenden Sie den Press-to-Test-Modus nach der Prüfung, um die Batterielaufzeit zu verlängern.