U

UhrEin

 

UhrEin

Schaltet die Anzeige der Uhr im Modusbildschirm ein.

UhrAus

 

UhrAus

Schaltet die Anzeige der Uhr im Modusbildschirm aus.

Un/d

 

Un/d

Zeigt Ergebnisse gegebenenfalls als gemischte Zahl an.

oder

UnabhAuto

 

UnabhAuto

Stellt eine Tabelle zur automatischen Erzeugung unabhängiger Variablenwerte ein.

und

WertAundWertB

Liefert den Wert 1 (wahr), wenn sowohl WertA als auch WertB wahr ist. Anderenfalls wird 0 (falsch) zurückgegeben.

WertA und WertB können reelle Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

Tipp zum TI Connect™ Programm-Editor:

Das Token ist „_und_“, wobei „_“ ein Leerzeichen ist.

uvAxes

 

uvAxes

Stellt Sequenz-Graphen so ein, dass u(n) auf der x-Achse und v(n) auf der y-Achse dargestellt wird.

uwAxes

 

uwAxes

Stellt Sequenz-Graphen so ein, dass u(n) auf der x-Achse und w(n) auf der y-Achse dargestellt wird.