Recuperación de valores de variables

Para recuperar y copiar el contenido de una variable en la posición que ocupa el cursor, siga los pasos que se indican a continuación. Para salir de Rcl, pulse .

1. Pulse y K. Rcl para que el cursor del editor aparezca en la línea inferior de la pantalla.
2. Introduzca el nombre de la variable de una de las formas siguientes:
Pulse ƒ seguido del nombre de la variable.
Pulse y 9, y seleccione el nombre de la lista, o pulse y d o e, sucesivamente.
Pulse y ¾, y seleccione el nombre de la matriz.
Pulse ½ para abrir el menú VARS o ½ ~ para abrir el menú VARS Y‑VARS; seleccione el tipo y luego el nombre de la variable o función.
Pulse ƒ a para abrir el menú emergente YVAR, y seleccione el nombre de la función.

El nombre de la variable que ha seleccionado aparece en la línea inferior de la pantalla al tiempo que desaparece el cursor.

3. Pulse [enter]. El contenido de la variable se inserta en lugar que ocupara el cursor antes de seguir estos pasos.

Notas:

Es posible editar los caracteres pegados en la expresión sin afectar al valor contenido en la memoria
Para no tener que volver a escribir expresiones largas, puede utilizar Rcl en el editor Y= para pegar una función actual en una nueva YVar.