Uso del juego de caracteres especiales

Cuando haya seleccionado el idioma que prefiera, aparecerá un nuevo elemento (CHARACTER (CARACTERES)) añadido al CATALOG (CATÁLOGO) de la
TI-84 Plus CE-T . El nuevo elemento permite acceder a los caracteres especiales y a los acentos propios del idioma seleccionado. Aunque puede utilizar los caracteres especiales y los acentos en los mensajes y cadenas de texto que desee almacenar en una variable esta opción no es válida para los nombres de las variables.

1. Pulse y N para mostrar el CATALOG (CATÁLOGO).

Nota: CHARACTER (CARACTERES) aparece siempre como primer elemento del CATÁLOGO.

2. Pulse [enter] para mostrar la pantalla CHARACTER (CARACTERES).

Los acentos se encuentran en los menús situados en la parte inferior de la pantalla.

3. Puede optar por:
Seleccionar un carácter especial:
a) Pulse |, ~, o } par trasladar el cuadro al carácter especial que desea utilizar en un mensaje o cadena de texto.
b) Pulse [enter] para colocar el carácter en la línea de edición.
c) Pulse |, ~, o } para trasladar el cuadro hasta Done (Hecho).
d) Pulse [enter] para pegar el contenido de la línea de edición en la pantalla anterior.

o bien

 

Añadir un acento a un carácter:
a) Pulse la tecla de función (^, _, `, a o b) situada inmediatamente por encima del acento que desea seleccionar. El modo de escritura alfabética en mayúsculas, ALPHA, se activa automáticamente. Para cambiarlo a minúsculas, pulse ƒ.
b) Pulse la tecla asociada con el carácter alfabético que desee acentuar, por ejemplo, [A] (por encima de »). El carácter acentuado aparece en la línea de edición.
c) Pulse |, ~, o } para trasladar el cuadro hasta Done (Hecho).
d) Pulse [enter] para pegar el contenido de la línea de edición en la pantalla anterior.