NORMAL     SCI (CIENT)     ENG (ING)

Las respuestas aparecen en formato estándar cuando la operación o la configuración fuerza un resultado decimal en la calculadora.

Notación para 12345.67

La respuesta decimal aparece como:

NORMAL

12345,67

Retiene la notación decimal hasta los límites de pantalla y memoria de la calculadora.

12345,67

SCI (Científica)

1,234567 x 104

Un dígito a la izquierda del decimal con la potencia de 10 apropiada a la derecha de *â.

1,234567â4

ENG (Ingeniería)

12,34567 x 103

Hasta tres dígitos antes del decimal y la potencia de 10 (a la derecha de â) es un múltiplo de tres.

12,34567â3

Nota:

*La â de la pantalla significa "x10" y el número que se introduce después de â se convierte en potencia de 10.

El teclado contiene y D, que aparece como â en la calculadora. La notación de cálculo, â, designa la parte "x10" del número sin utilizar paréntesis extra. Cuando se utiliza el modo de notación SCI (CIENT) o ENG (ING), la calculadora realiza las operaciones conforme al orden previsto. Por lo general, esta notación, â, no se acepta en trabajos escolares ni exámenes, en donde debería utilizarse la notación estándar para los resultados escritos, por ejemplo, 1,234567 x 104.

Si ha seleccionado la notación NORMAL pero la respuesta no puede mostrar 10 dígitos (o el valor absoluto es menor que 0,001), la TI‑84 Plus CE-T expresa la respuesta en notación científica.