MATHPRINT™ CLASSIC (CLÁSICA)

El modo MATHPRINT™ muestra la mayor parte de entradas y salidas con el mismo aspecto que en los libros de texto, por ejemplo, y .

 

El modo CLASSIC (CLÁSICA) muestra las expresiones y las respuestas como si estuvieran escritas en una línea, por ejemplo, 1/2 + 3/4. (Las barras de las fracciones aparecen como líneas gruesas, mientras que la operación de división se muestra mediante una barra inclinada fina).

Nota:

• Algunas áreas del modo MATHPRINT™ aparecen con formatos del modo Clásica (en una línea).
• Cambiar de uno de estos modos al otro no supone borrar las entradas, que se mantendrán (salvo en el caso de las operaciones con matrices).