Cómo transferir archivos de la calculadora hacia otras calculadoras conectadas

Puede transferir archivos de la calculadora, como listas o programas desde una calculadora a otra mediante un cable USB de unidad a unidad. Para conectar las dos calculadoras, inserte con firmeza los extremos del cable a las calculadoras. El puerto USB está ubicado en el lado derecho frontal de la calculadora. No desconecte el cable USB de unidad a unidad durante una transferencia de archivos. Espere hasta que aparezca “Listo” en la calculadora emisora y en la receptora.

Calculadora receptora:

y 8 ~ [enter]

Cuando presiona [enter], la calculadora gráfica muestra el mensaje Esperando...

Calculadora emisora:

y 8  [enter]

Seleccione los archivos que desea enviar y presione [enter] en cada archivo.

Seleccione TRANSMITIR y presione [enter] para comenzar a transferir los archivos. Observe las pantallas de ambas calculadoras por si aparece un aviso.

No desconecte el cable USB de unidad a unidad durante una transferencia de archivos. Espere hasta que aparezca “Listo” en la calculadora emisora y en la receptora.

Nota: El menú REENVIAR en y 8 conserva el último conjunto de archivos enviado desde la calculadora emisora.