El cursor puede cambiar para indicar lo que ocurrirá cuando se pulse la siguiente tecla o se seleccione el siguiente elemento de menú para pegarlo como un carácter.
Nota: Dependiendo del contexto, la barra de estado puede mostrar el cursor secundario Þ y el alfabético Ø.
|
Cursor |
Aspecto |
Efecto de la siguiente pulsación de tecla |
|
Entrada |
Rectángulo relleno |
Es el cursor predeterminado. Los caracteres se introducen en la posición que ocupe el cursor; se sobrescribe cualquier carácter existente. |
|
Insertar |
Subrayado |
Pulse y 6 para obtener este cursor. Los caracteres se introducen delante de la posición que ocupe el cursor. |
|
Secundario
|
Flecha blanca sobre fondo oscuro |
Permite introducir un carácter secundario o completar una operación secundaria. |
|
Alfabético |
A blanca sobre fondo oscuro |
Se introduce un carácter alfabético, se ejecuta la orden SOLVE (RESOLVER) o se muestran los menús emergentes. Nota: El bloqueo alfabético a veces se activa automáticamente para comodidad del usuario. Por ejemplo, ocurre así en el editor de programas cuando se utiliza "Insert Comment" (Insertar comentario) y cuando el cursor se encuentra en el índice del sumatorio, que solo admite una variable alfabética. |
|
Completo |
Rectángulo a cuadros |
No se permiten más entradas; se ha introducido el número máximo de caracteres admitidos o la memoria está llena. También indica el límite de niveles de modo MathPrint™ admitidos. |
|
MathPrint™ |
Flecha derecha |
El cursor se desplaza, bien al siguiente campo de la plantilla o bien fuera de ésta. Pulse la flecha derecha para salir de todas las plantillas de MathPrint™ antes de introducir los términos restantes de una expresión. |
Si pulsa la tecla ƒ durante una inserción, el cursor se transforma en una A subrayada (A). Si pulsa la tecla y durante una inserción, el cursor subrayado se transforma en una # subrayada (#).
Nota: Si resalta un carácter pequeño, como pueda ser un signo de coma o dos puntos, y luego pulsa ƒ o y, el cursor no cambia porque su anchura es demasiado reducida.