Representación gráfica de funciones definidas a trozos

Cómo introducir una función definida a trozos

1. Pulse ».
2. Pulse } o para ir a B:piecewise(.
3. Pulse [enter].
4. Pulse | o ~ para seleccionar el número de trozos (1-5) de la función.
5. Pulse [enter] para seleccionar OK (Aceptar).

6. Introduzca funciones en el editor o.

7. Pulse q 6:ZStandard (ZEstándar) para definir la ventana estándar y el gráfico.

Menú Conditions (Condiciones) y :

El menú CONDITIONS (CONDICIONES), y : | pega simultáneamente varios caracteres en la parte condicional de la plantilla de definición a trozos para agilizar la introducción.

Nota: Las condiciones de definición a trozos se introducen mediante las relaciones que hay en y : (encima de »). Estas relaciones suelen emplearse para realizar pruebas True(1)/False(0) (verdadero/falso) al programar en la calculadora.

Información especial cuando se utilizan intervalos en la parte condicional de la plantilla de definición a trozos.

El formato de libro de texto solo se permite para un intervalo, como -2 { X { 5, cuando se introduce directamente en la parte condicional de la plantilla de definición a trozos en la calculadora. No utilice ese formato en otras ubicaciones de la calculadora para interpretar el mismo intervalo.

Observe que si en el menú CONDITIONS (CONDICIONES) se selecciona una forma de intervalo, esta se pegará con el formato lógico correcto para un intervalo, por ejemplo: -2 + X y X + 5. Este es el formato correcto para obtener el resultado lógico previsto en las pruebas True(1)/False(0) con todas las características de la calculadora, así como el intervalo X correcto en la representación gráfica definida a trozos.

Nota:

Intervalos de superposición: El gráfico se traza de izquierda (Xmin) a derecha (Xmax). Para cada valor de X de izquierda a derecha, la calculadora busca la primera expresión válida para calcular el valor de Y. Se permiten intervalos de superposición, cuya representación gráfica corresponderá a la primera expresión válida que pueda calcularse para un valor de X.

Sugerencias

Una vez que se ha seleccionado una plantilla de definición a trozos con un determinado número de trozos, no es posible añadir ni eliminar ningún trozo. Puede seleccionar un mayor número de trozos y usar ceros (False) como lugares para introducir filas. Esto es útil cuando se crean dibujos usando funciones en la pantalla gráfica.
La función definida a trozos utiliza un nivel de MathPrint™ de un máximo de cuatro. Cuando se introduce una función en la plantilla, puede aparecer el cursor a cuadros (), pero esa función se permite si se introduce fuera de una plantilla de definición a trozos. Para mantener el máximo número de niveles de MathPrint™ que desee, introduzca la función en otra YVar, como Y3, y después use Y3 en la plantilla de definición a trozos.
Puede introducir una función desde la pantalla principal. Este método permite introducir una función "alta" con muchos trozos. Por ejemplo, "2X"!Y1:

Si es preciso, puede editar o ver una función de o en la pantalla principal y volver a almacenar dicha función en o. Recuerde el formato, "2X"!Y1.
- Comillas: ƒ W
- Recuperar la variable YVar: y K ƒ a (seleccione una YVar) y [enter]
- Cierre comillas y almacene: ƒ W ¿
- Seleccione la variable YVar: ƒ a y [enter]