Para introducir un número negativo, utilice la tecla de negación. Pulse k y escriba luego el número. En la TI‑84 Plus CE-T , la negación ocupa el tercer nivel en la jerarquía del sistema EOS™. Las funciones del primer nivel, como los cuadrados, se calculan antes que la negación.
Ejemplo: MX2, genera un número negativo (o 0). Utilice paréntesis para elevar al cuadrado un número negativo.
|
|
|
Nota: Utilice la tecla j como símbolo de resta, y la tecla k para indicar un número negativo. Si pulsa j para introducir un número negativo, como en 9 ¯ ¹ 7, o si pulsa k para indicar una resta, como en 9 k 7, aparecerá un mensaje de error. Si pulsa ƒ A k ƒ B, se interpretará como una multiplicación implícita (A)(MB). La pantalla de entrada volverá a trazar como A*-B.