Introducción de un número en notación científica

1. Escriba la parte del número que precede al exponente. Este valor puede ser una expresión.
2. Pulse y D. â se pegará en la ubicación del cursor.
3. Escriba el exponente, que puede tener uno o dos dígitos.

Notas:

Si el exponente fuera negativo, pulse k, y escriba luego el exponente.
â significa "x10" y la calculadora interpreta el número completo como (123.45 x 10-2) de mismo modo que si se hubiera introducido entre paréntesis.

Cuando se introduce un número en notación científica, la TI-84 Plus CE-T no muestra automáticamente las respuestas en notación científica o de ingeniería. El formato de visualización viene determinado por los valores de configuración de modo y el tamaño del número.