Teclas de edición de TI-84 Plus CE-T

Teclas utilizadas

Resultado

~ o |

Mueve el cursor en una expresión; la acción se repetirá mientras se mantengan pulsadas las teclas.

} o

Mueve el cursor de una línea a otra de una expresión formada por varias líneas; la acción se repetirá mientras se mantengan pulsadas las teclas.
Mueve el cursor de un término a otro de una expresión en modo MathPrint™; la acción se repetirá mientras se mantengan pulsadas las teclas.
En la pantalla principal, desplaza el cursor por el historial de entradas y respuestas.

y |

Mueve el cursor al principio de una expresión.

y ~

Mueve el cursor al final de una expresión.

ƒ }

Mueve el cursor fuera de una expresión en modo MathPrint™, y hacia arriba del historial en la pantalla principal.
Mueve el cursor de una expresión de MathPrint™ a la variable Y-var anterior del editor Y=.

ƒ 

Mueve el cursor de una expresión de MathPrint™ a la variable Y-var siguiente del editor Y=.

[enter]

Calcula una expresión o ejecuta una instrucción.

Borra la línea actual de una línea con texto en la pantalla principal.
Borra el contenido de la pantalla principal o una línea de texto en la pantalla principal. No borra el historial de las entradas y las respuestas.
Pulse } para ver el historial.
Utilice el elemento Clear Entries* (Limpiar entradas) seguido de si desea borrar todas las entradas de la pantalla principal.
*Clear Entries (Limpiar entradas) se encuentra en N.
Borra la expresión o el valor que ocupe la posición del cursor en un editor; no almacena un cero.

{

Borra un carácter en la posición que ocupe el cursor; la acción se repetirá mientras se mantenga pulsada la tecla.

y {

Cambia el cursor por un carácter de subrayado (__); inserta caracteres delante del cursor de subrayado; para finalizar la inserción, pulse y 6, o bien pulse |, }, ~ o .

y

Cambia el cursor o el indicador de la barra de estado por Þ; la siguiente pulsación de tecla ejecuta una función Secundaria (la que aparece impresa por encima de una tecla y a su izquierda); para cancelar la función Secundaria, vuelva a pulsar y.

ƒ

Cambia el cursor o el indicador de la barra de estado por Ø; la siguiente pulsación ejecuta la tercera función asociada a la tecla (aparece impresa por encima de la tecla y a su derecha) o abre un menú emergente. Para cancelar ƒ, pulse ƒ, o bien pulse |, }, ~ o .

y 7

Cambia el cursor por Ø; activa el bloqueo alfabético; cada pulsación de tecla posterior activa la tercera función asociada a la tecla que se pulse; para cancelar el bloqueo alfabético, pulse ƒ. Si aparece un mensaje solicitando que escriba un nombre de grupo o programa, el bloqueo alfabético se activa automáticamente.

Nota: La TI‑84 Plus CE-T no activa automáticamente el bloqueo alfabético de las entradas que requieren nombres de lista.

Nota: El bloqueo alfabético a veces se activa automáticamente para comodidad del usuario. Por ejemplo, ocurre así en el editor de programas cuando se utiliza "Insert Comment" (Insertar comentario) y cuando el cursor se encuentra en el índice del sumatorio, que solo admite una variable alfabética.

Con cada pulsación de tecla, pega una X en el modo Function (Función), una T en el modo Parametric (Paramétrico), una q en el modo Polar, o bien una n en el modo Seq (Sucesión).

ƒ [n/d] (arriba)

Pega la plantilla n/d en la posición del cursor.