Configuración del modo Prueba

1. Apague la calculadora.
2. Pulse y mantenga pulsadas las teclas ~, | y É, y suéltelas a continuación.
3. Aparecerá la pantalla RESET OPTIONS (RESTAURAR OPCIONES).
4. Para cambiar los valores de configuración predeterminados, mueva el cursor sobre el valor que desee y pulse [enter].

De forma predeterminada:

• ANGLE (ÁNGULO) está definido en DEGREE (GRADO).
• STAT DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO) está definido en ON.
• Las funciones DISABLE logBASE (DESACT logBASE) y DISABLE S( (DESACTIVAR) están definidas en YES (SÍ).
• DESACTIVAR Solucionador numérico está definido en NO
5. Pulse OK para validar primero cualquier aplicación TI cargada y luego configurar el modo de examen. Cuando finalice la validación y la configuración del modo de prueba, aparecerá la pantalla de confirmación.

6. Pulse una tecla para activar el modo prueba de la calculadora.
7. El LED Exam (Examen) comenzará a parpadear en color verde.

Nota:

• La barra de estado es de color azul cuando la calculadora se encuentra en TEST MODE (MODO PRUEBA) y TEST MODE ENABLED (MODO PRUEBA ACTIVADO).
• Las variables Pic & Image Vars (Figura e Imagen) están desactivadas.
• Se borrarán todas las variables almacenadas en la RAM y en la memoria Archive.
8. En una calculadora de examen, pulse Œ para comprobar que se han desactivado las aplicaciones. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

9. En una calculadora de examen, pulse ¼ para comprobar que se han desactivado los programas. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

10. En una calculadora de examen, las variables Pic e Image Vars (Figura e Imagen) aparecen como desactivadas. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

11. En la gestión de memoria (y L, 2:Mem Management/Delete... (Gestionar memoria/Borrar...)), los archivos desactivados se identifican con un símbolo no igual a.