Puede volver a habilitar todos los archivos deshabilitados de la calculadora mediante uno de los siguientes métodos:
| • | Enlace dos calculadoras gráficas TI-84 Plus CE-T con un cable USB de unidad a unidad y luego, transfiera un archivo usando y 8, ENVIAR RECIBIR. |
| • | Use Acciones > Salir del Modo de examen del TI Connect™ CE en calculadoras CE conectadas para salir del modo de examen en cualquier calculadora CE conectada. También puede enviar un archivo de la calculadora a la calculadora CE conectada para salir del modo de examen. |
| • | Use el TI Connect™ CE para enviar un archivo de calculadora a la calculadora. |
Para borrar de la calculadora los archivos creados durante un examen:
| 1. | Apague la calculadora mientras está en el modo de prueba. |
| 2. | “Volver a presionar para probar”: mantenga presionadas las teclas ~, | y É y luego, suéltelas. |
| 3. | Seleccione Aceptar cuando vea la Pantalla de verificación de restablecimiento. La calculadora ahora está “limpia”. |
|
Consejo: Para conservar la carga de la batería, desactive el modo Presionar para probar en la calculadora después del examen. |