SmartPad™ CE App

Cómo conectar una calculadora como un teclado remoto

SmartPad™ CE App permite conectar una calculadora como teclado remoto.

Si desea que la TI-84 Plus CE-T actúe como teclado remoto de TI-SmartView™ CE-T:

1. SmartPad™ CE App para TI-84 Plus CE-T está precargada en la calculadora. Si no se encuentra en su TI-84 Plus CE-T , puede descargar SmartPad CE App en su calculadora desde education.ti.com/go/download.
2. Conecte la TI-84 Plus CE-T al ordenador utilizando el cable USB de ordenador que habrá recibido con la calculadora.
3. Inicie TI-SmartView™ CE-T.

Nota: Haga clic en el teclado del emulador TI-SmartView™ CE para asegurarse de que está activado.

4. Ejecute la aplicación SmartPad™ CE App en la TI-84 Plus CE-T .
5. Pulse Œ y seleccione SmartPad™ CE en el menú de aplicaciones.
6. Lea la información que aparecerá en la pantalla emergente.

7. Pulse en el teclado de la calculadora las teclas que pulsan remotamente el emulador de teclado.

Para detener la App:

• Desconecte el cable USB de la calculadora para detener la aplicación y la característica de teclado remoto.

Sugerencia: Si la conectividad del teclado no responde, vuelva a conectar el cable USB y ejecute de nuevo la aplicación.

Nota:

• Una TI-84 Plus CE-T n en la que se ejecute SmartPad™ CE App no mostrará los cálculos ni los gráficos. La calculadora pasa a ser un teclado USB remoto exclusivamente para el emulador.
• La TI-84 Plus CE-T se mantendrá como teclado remoto siempre que el teclado del emulador TI-SmartView™ CE esté activo. Haga clic en el emulador de TI-SmartView antes de pulsar las teclas de la calculadora.
• El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE.