Antes de utilizar la TI-84 Plus CE-T en el aula o en exámenes, es conveniente asegurarse de que la batería está cargada.
Para cargar la batería de la calculadora gráfica TI‑84 Plus CE-T puede utilizar una de las opciones siguientes:
| • | Conectar la calculadora gráfica a un ordenador mediante un cable USB de ordenador. |
o bien
| • | Conectar la calculadora gráfica a una toma de corriente mediante el adaptador TI (se puede adquirir por separado). |
o bien
| • | Insertar la calculadora gráfica en la estación de carga TI Charging Station CE. |
El tiempo necesario para cargar la batería al completo puede variar, aunque suele ser de unas cuatro horas. La batería recargable TI se puede recargar sin necesidad de extraerla de la calculadora gráfica, ya que ésta funciona normalmente mientras está conectada a una fuente de carga.
Para recargar una calculadora gráfica desde un ordenador, es necesario tener instalado un controlador USB de TI. Si desea descargar el software TI Connect™ CE o TI‑SmartView™ CE-T que incluye un controlador, vaya a la dirección: education.ti.com/go/download.