Preparación de la estación de carga

Cada paquete de la estación de carga TI Charging Station CE se suministra con los componentes que se indican a continuación:

• Una estación de carga TI Charging Station CE
• Un adaptador de CA
• Un adaptador para el cable de alimentación adecuado al país de uso
1. Inserte el extremo pequeño del cable del adaptador de corriente en el conector de corriente de la estación de carga.
2. Inserte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente eléctrica.
• Los laterales la estación de carga TI Charging Station CE disponen de muescas que facilitan su transporte. Utilice siempre las dos manos para levantar y mover la estación de carga.
• Coloque la estación de carga sobre una superficie firme y plana. También puede utilizar un carrito con ruedas que permita trasladar la estación de una aula a otra. Para la ubicación, elija un lugar cercano a una toma de alimentación, que puede ser tanto mural como una regleta con varias tomas.