Menús y funciones

• Para salir de la app, seleccione QUIT-APP (SALIR-APP) en la parte superior derecha de la pantalla Y=. Seleccione 2:Quit Transfrm (Cerrar transfrm) en la solicitud.
• Inequality Graphing App y Transformation Graphing App no pueden ejecutarse simultáneamente porque mejoran el modo de función del editor o. Si las app entran en conflicto, siga las indicaciones para salir de la app en conflicto, lo que permitirá que la otra app se ejecute como editor o mejorado.
• Transformation Graphing App es idónea para estudiar animaciones gráficas. La variable de ventana Xres está definida en 3 cuando se inicia la aplicación. Así se utiliza uno de cada tres píxeles para la representación gráfica, lo que optimiza la experiencia cuando se utilizan animaciones para Y1 y/o Y2. Aunque Xres puede definirse en 1 en p, el uso general en representación gráfica sin animaciones es óptimo en el modo gráfico estándar, donde el valor predeterminado de Xres es 1.

Menús

Descripción

Teclas de configuración de gráficos

o

Muestra el editor o, donde puede:

• introducir una o varias funciones
• animar funciones en Y1 y/o Y2
• representar funciones gráficamente con Y3-Y0
• representar hasta tres gráficos
• cambiar el color del gráfico
• cambiar el tipo de presentación de la transformación
• elegir un formato de función para pegar con Y1 y/o Y2
• cambiar el color y estilo de línea de Y3-Y0

 

Pulse | hasta que el cursor esté sobre la columna de estilo a la izquierda de la función Yn. Pulse [enter]. Vaya a las opciones mediante †. Pulse | o ~ en un selector de menús para realizar una selección. Seleccione OK o CLEAR para aceptar o descartar los cambios.

Play-Pause (3)

Controla el coeficiente que se cambia y el momento en que se traza el gráfico.

Play
(1)

Guarda una serie de cambios como imágenes para mostrarlas en formato de presentación de imágenes. Las imágenes se presentan cíclicamente hasta que el usuario las detiene. Use [enter] seguido de É para detener las animaciones.

*Consulte la nota a pie de tabla.

Play Fast
(2)

Guarda una serie de cambios como imágenes para mostrarlas en formato de presentación de imágenes. Las imágenes se presentan cíclicamente hasta que el usuario las detiene. Muestra las imágenes a una velocidad mayor que Play. Use [enter] seguido de É para detener las animaciones.

*Consulte la nota a pie de tabla.

p

Configurar la ventana de visualización para ofrecer la mejor representación del gráfico.

q

Ajustar rápidamente la ventana según un valor predefinido.

r

Mover el cursor por la función representada gráficamente con las teclas | y ~.

s

Muestra el gráfico definido.

[SETUP]

Al pulsar [SETUP] ([CONFIGURAR]) (s) en la pantalla gráfica, aparece el menú SETTINGS (CONFIGURACIÓN), donde puede seleccionar tipos de presentación de animación, el valor de TrailOff/TrailOn (rastro desactivado/activado) y definir los valores de los parámetros A, B, C o D (si se introducen en Y1 y/o Y2). Pulse s en la pantalla SETTINGS (CONFIGURACIÓN) para ver el gráfico.

TrailOff
TrailOn

En y ., TrailOn (rastro activado) deja un rastro gráfico discontinuo de cada gráfico cuando se cambia o anima el coeficiente. El valor predeterminado es TrailOff (rastro desactivado).

*Nota: Si hay que generar más de 13 pantallas para la animación, se producirá un error de memoria. Pulse p y } para SETTINGS (CONFIGURACIÓN). Cambie el valor inicial del parámetro, el paso y/o el valor Max para que la secuencia de pantallas solicitada no supere 13.

Más información

Consulte la Guía de referencia de la calculadora gráfica para más información sobre los mensajes de error del sistema.

Para más información sobre esta aplicación, consulte la guía de la App original. Visite education.ti.com/go/download.