Actividad de ejemplo

Uso de la función Y=AX2+BX+C

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de Transformation Graphing App.

Nota: Restablezca los ajustes predeterminados de la calculadora (y L 7:Reset... (Restablecer...), 2:Defaults... (Predeterminados...), 2:Reset (Restablecer...)) antes de realizar esta actividad.

1. Pulse Œ.
2. Seleccione Transfrm.
3. Lea el mensaje que aparecerá en la pantalla emergente.
4. Pulse una tecla para omitir la pantalla emergente.

5. En el modo Func, pulse o para mostrar el editor Y=.
6. Pulse ‘ para borrar Y1.
7. Si desea pegar rápidamente la función Y1=AX2+BX+C, pulse | | [enter] para abrir el selector de estilo de línea.
8. Pulse † † y luego ~ para la función deseada.
9. Seleccione OK (Aceptar) y pulse [enter].

Nota: En el selector de color/estilo de línea también puede seleccionar la animación del gráfico de la transformación. Play-Pause (Reproducción-Pausa) 3 le permite controlar la animación del gráfico con las teclas de flecha en la pantalla gráfica.

 

Sugerencia: Si introduce una función mediante el teclado, solo se permitirá A-D en las ecuaciones de transformación Y1 y/o Y2. Ambas letras se encuentran mediante la tecla ƒ. Por ejemplo, para introducir el coeficiente A, pulse ƒ [A] (encima de la tecla »).

 

10. Pulse q 6 para seleccionar 6:ZStandard (ZEstándar). La pantalla de gráficos aparece automáticamente. La función Y= y los valores actuales de los coeficientes A, B y C se muestran en la pantalla. Los valores de A, B y C pueden ser distintos en su calculadora.

11. Pulse ~ para incrementar el valor de A según el valor de Step (Paso) (1) de 1 a 2. El gráfico se traza automáticamente y muestra el efecto del aumento con tamaño de paso 1 del coeficiente de X según se ha definido en el menú SETTINGS ([SETUP]) (CONFIGURACIÓN ([CONFIGURAR]).

Si el coeficiente A no está seleccionado, pulse † hasta que el signo = de A quede resaltado.

12. Pulse † para resaltar el signo = de B. Pulse ~ varias veces (con una pausa breve cada vez que se actualice el gráfico) para observar el efecto del aumento del valor de B.

Sugerencia: Pulse [SETUP] ([CONFIGURAR]) (b) en la pantalla gráfica para abrir el menú SETTINGS (CONFIGURACIÓN).

Seleccione TrailOn (rastro activado) para dejar un rastro gráfico discontinuo cada vez que se cambia o anima un coeficiente. El valor predeterminado es TrailOff (rastro desactivado). TrailOff y TrailOn también están disponibles en y..

Los ajustes 1 (presentación) y 2 (presentación rápida) le permiten crear una presentación animada de la transformación gráfica con un parámetro seleccionado. Los valores de parámetro para A-D pueden introducirse en SETTINGS (CONFIGURACIÓN) siempre que se utilicen en Y1 y/o Y2.

El valor de Step (Paso) determina el incremento del valor del parámetro. El valor de Max (máximo) es el extremo superior del parámetro esperado en la animación.

Ejemplo: Y1=AX

In SETTINGS (CONFIGURACIÓN), deje A=1, Step = 2 y Max = 10. Se generarán cinco pantallas para animar el gráfico para A = 1, 3, 5, 7, 9. Observe 9 < 10 = Max.

Se pueden generar hasta 13 pantallas para la animación. Si los valores de Step y Max requieren más de 13 pantallas para la animación, se producirá un error de memoria. Para continuar, pulse p y luego } para SETTINGS (CONFIGURACIÓN). Modifique el valor de Step o Max para respetar el límite de 13 pantallas.

Nota: Introduzca una función cuadrática en forma de vértice para representación gráfica en Y3. ¡Intente que Y1 coincida con la representación gráfica de Y3!