|
Mensaje de error |
Descripción |
|---|---|
|
Error aritmético |
Este es un error de tipo general ocasionado por un error de limitación (por ejemplo, un error de desbordamiento cuando un resultado es ≥ 1E100) o un error matemático (por ejemplo, se ha intentado una división por cero). |
|
Err: Memoria |
Este error se produce cuando la calculadora gráfica no tiene memoria RAM suficiente para realizar la operación. Además, si la unidad tiene menos de XXXX bytes, no será posible iniciar la aplicación. |
|
Error de ajuste |
Este error se produce cuando no es posible realizar un ajuste de regresión en un gráfico de dispersión o de líneas XY debido a que los datos de la lista no son compatibles con el tipo de regresión elegido. Este error también se produce cuando se pulsa É para interrumpir (detener) un cálculo de ajuste de regresión en proceso. |
|
Error de entrada |
Este error se produce cuando se escribe una entrada no válida en un campo de edición. Por ejemplo, si escribe 1..2 en lugar de 1.2. |
|
Error de estadística |
Este error se produce cuando selecciona STAT (ESTD) para realizar una operación estadística con una variable en una lista que contiene datos incompatibles con el análisis de una variable. |
Consulte la Guía de referencia de la calculadora gráfica para más información sobre los mensajes de error del sistema.
Para más información sobre esta aplicación, consulte la guía de la App original. Visite education.ti.com/go/download.