Actividad de ejemplo – Tabla periódica

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de la App.

Tip: La parte inferior de la pantalla muestra algunas de las opciones que pueden utilizarse para navegar y realizar determinadas tareas
Para seleccionar una de estas opciones, pulse la tecla de gráfico que aparezca inmediatamente por debajo
Por ejemplo, para seleccionar [TBL], pulse r.

1. Para empezar:
a) Pulse Œ.
b) Elija Periódica con las teclas } †.
c) Pulse cualquier tecla para omitir la pantalla emergente.

2. Para encontrar un elemento específico:
a) Use | ~ } † para buscar el elemento.
b) Pulse [enter].
c) Use las teclas } † para examinar y explorar 15 propiedades del elemento especificado.

 

3. Pulse [TBL] (r) para regresar a la pantalla principal de la tabla periódica.

 

4. Pulse [OPCIONES] (p).
5. Seleccione PROPIEDADES GRÁF.

 

6. Seleccione RADIO ATÓMICO.

7. Use | ~ para explorar la relación del radio atómico con cada elemento (observe que el símbolo de elemento cambia en una de las “teclas variables”). Este gráfico tiene un patrón para mostrar regiones diferenciadas; en este caso, muestra los elementos que ocupan los puntos inferiores de cada región.

8. Pulse [TBL] (r) para regresar a la pantalla principal de la tabla periódica.
9. Pulse [SAL] (s) para salir de la app.