Mensajes de error

Error Message

Description

ERR: MEMORY 600 Bytes Free RAM Needed (MEMORIA 600 Bytes libres RAM necesaria)

1: Cerrar Inequal

La calculadora no tiene suficiente RAM libre para crear la AppVar INEQVAR. Borre algunos elementos para liberar al menos 600 bytes de RAM.

Conflicto APL.

1: Cerrar Inequal

2: Cerrar aplic. siguientes

Una o más aplicaciones que se están ejecutando usan los mismos recursos que Inequality Graphing. Para ejecutar la aplicación Inequality Graphing, debe salir de las aplicaciones en conflicto.

ERR: INEQVAR

1:Sobrescribir

2:Cerrar Inequal

Ya existe una AppVar llamada INEQVAR, pero no está relacionada con esta aplicación. Elija una de las opciones 1. Sobrescribir para sobrescribir las AppVars actuales. 2. Cerrar Inequal para salir de la aplicación. Inequality Graphing no funciona sin la versión correcta de INEQVAR. Tiene que renombrar la AppVar existente o dejar que Inequality Graphing la sobrescriba.

ERR: Tipo de datos

1: Cerrar

2: Goto (Ir a)

Una variable X (en el editor X) da como resultado un número que no es real. Elija una de las opciones

1. Salir para restaurar el valor anterior de esa variable X

2. Ir a para cambiar la variable X para que dé como resultado un número real.

ERR: Divide by 0 (Dividir por 0)

1:Quit (Salir)

2:Goto (Ir a)

Ha introducido una expresión en el editor Y o en el editor X dividida por cero. Elija una de las opciones

1. Salir para restaurar el valor anterior de esa variable X

2. Ir a para cambiar la expresión de modo que dé como resultado un número real.

Más información

Consulte la Guía de referencia de la calculadora gráfica para más información sobre los mensajes de error del sistema.

Para más información sobre esta aplicación, consulte la guía de la App original. Visite education.ti.com/go/download.