Actividad de ejemplo – Inequality Graphing

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de la App.

1. Para empezar:
a) Pulse Œ.
b) Seleccione Inequalz.
c) Pulse cualquier tecla para omitir la pantalla emergente.
El cursor parpadea sobre el signo = en el editor Y= mejorado de inecuaciones.

Nota: La línea de ayuda de contexto en la barra de estado ofrece ayuda como :
SELECCIONAR RELACIÓN:
| [enter]. (Consulte la pantalla.)

2. Pulse |[enter] para abrir el cuadro de diálogo de estilo de gráfico y seleccionar la relación.
3. Pulse † para llevar el cursor hasta Y.
4. Pulse | o ~ para cambiar las selecciones a “menor que”.
5. Pulse | para resaltar OK.
6. Pulse [enter].
Nota: La versión para TI-84 Plus CE de Inequality Graphing utiliza el mismo cuadro de diálogo de estilo de gráficos que el sistema operativo. La línea de ayuda de contexto en la barra de estado indica PULSE [<] O [>] PARA SELEC. UNA OPCIÓN.
La selección de relación de la versión para TI-84 Plus C utiliza las teclas F1-F5 para cambiar el tipo de relación.

7. Pulse ~ para desplazar el cursor e introduzca
Y1 <2x-3.

8. Repita los pasos anteriores para cambiar la relación de Y2 a "mayor que" e introduzca
Y2 > -2X+5.

9. Pulse s para ver las inecuaciones sombreadas.
Nota: La línea de ayuda de contexto en la barra de estado muestra MENÚ INEQUALITY:/y. Este menú contiene las herramientas para intersección de inecuaciones y otras funciones. La versión para TI-84 Plus C muestra estas herramientas como teclas [F1]-[F5] en la pantalla gráfica.

10. Para encontrar la intersección de dos inecuaciones:
a) Pulse y /.
b) Pulse ~ para seleccionar el menú INEQUALITY.
c) Seleccione 2:Intersección Inequal.

Notas:

• Puede cambiar el color de la intersección pulsando [<] o [>] mientras la rueda de colores de la derecha de la pantalla está intermitente.
• Use las funciones del menú INEQUALITY para averiguar la Traza punto de interés, que produce los puntos de intersección de los límites de las regiones sombreadas.
• Use la función Unión del menú INEQUALITY para mostrar la unión de las regiones. Use Original Shade para mostrar el sombreado original de las regiones.

Nota: En la versión para TI-84 Plus C se accede a las versiones del menú Inequality con las teclas [F1]-[F5] en la pantalla gráfica.

11. Para examinar la intersección de los límites de las dos regiones:
a) Pulse y /.
b) Pulse ~ para seleccionar el menú INEQUALITY.
c) Seleccione 1: Traza punto de interés.

Notas:

• Dado que Y1 e Y2 son inecuaciones estrictas, la notación usada en el área de expresión es Y1, Y2, lo que se denomina un punto de interés. Si el punto de interés es una intersección de un límite incluido en la región, la notación muestra el símbolo de intersección.
• Si hay más de un punto de interés en el área gráfica, utilice teclas de flecha para trazar punto a punto. Puede que no se localicen todos los puntos de interés si los límites son no lineales.