Actividad de ejemplo - Vernier EasyData™

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de la App.

1. Conecte el sensor Vernier EasyTemp™ a la calculadora. Transcurridos unos segundos aparecerá la pantalla principal de Vernier EasyData™. Esta pantalla principal muestra el modo actual de Vernier EasyData™ y la lectura actual del sensor en formato métrico.
2. Seleccione Start para iniciar la recopilación de datos y espere cinco segundos.

3. Sostenga la punta del sensor Vernier EasyTemp™ durante 30 segundos aproximadamente. El gráfico muestra la temperatura a medida que esta cambia.

 

4. Seleccione Stop para detener la recopilación de datos. Vernier EasyData™ muestra un gráfico de escala con las temperaturas de la muestra.

5. Pulse ~ varias veces para desplazar el cursor a la derecha y observe la temperatura de cada punto de datos.
6. Cuando haya terminado de explorar el gráfico, seleccione Main para regresar a la pantalla principal de Vernier EasyData™.

 

Sugerencia: En la pantalla gráfica, seleccione [Anlyz] (q) para ver todas las funciones de análisis de datos.

Sugerencia: En la pantalla principal con la lectura del sensor en formato métrico, pulse [Setup] (p) para seleccionar actividades diseñadas para el sensor conectado.

 

7. Seleccione Quit. Un mensaje indica que Vernier EasyData™ ha almacenado los datos recopilados en las listas de la calculadora.