Menús y funciones

• Para salir de la aplicación, seleccione [SALIR] en el menú principal de CÓNICAS. En cualquier pantalla de CÓNICAS, pulse y 5 varias veces para salir de la aplicación y volver a la pantalla principal.
• Los valores introducidos en Conic Graphing se guardan en una variable de aplicación (AppVar) cuando se sale de la aplicación. La próxima vez que ejecute la aplicación, la pantalla mostrará los últimos valores que se hayan introducido.

Menús/Elementos de menú

Descripción

Config. cónicas (Pulse z)

Tipo

Seleccione el modo de la calculadora.

FUNC.: Representa funciones donde Y es una función de X.

PARAM.: Representa relaciones paramétricas donde X e Y son funciones de T.

POLAR: Representa funciones en polares donde R es una función de

Conf. ventana

Seleccione AUTO para que las ventanas cambien automáticamente.

Seleccione MAN de forma que pueda cambiar manualmente los valores de configuración de la ventana.

Esc

Vuelve a la pantalla anterior.

Menú principal

Circunferencia

Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya distancia a otro punto fijo es constante. El punto fijo es el centro de la circunferencia; la distancia constante es el radio.

Elipse

Una elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano tal que la suma de las distancias de esos puntos a otros dos puntos fijos del plano es constante. Los dos puntos fijos son los focos de la elipse. La recta que pasa por los focos de una elipse es el eje focal de dicha elipse. El punto situado sobre eje intermedio entre los focos es el centro. Los puntos en los que se intersectan el eje focal y la elipse son los vértices de la elipse.

Hipérbola

Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, también del plano, es constante. Los dos puntos fijos son los focos de la hipérbola. La recta que pasa por los focos de la hipérbola es el eje focal. El punto situado en el eje a la misma distancia de ambos focos es el centro de la hipérbola. Los puntos en los que cortan el eje focal y la hipérbola son los vértices.

Parábola

Una parábola es el lugar geométrico de los puntos de un plano equidistantes de un punto fijo de dicho plano y de una recta fija contenida en el mismo. El punto fijo es el foco de la parábola. La recta fija es la directriz. El punto donde se cortan el eje focal y la parábola es el vértice.

Info

Muestra la pantalla de información, que contiene el número de versión de la aplicación.

Salir

Seleccione SALIR para salir de Conic Graphing.

Esc

Seleccione ESC para retroceder una pantalla.

Menú Circunf

(X-H)2 + (Y-K)2 = R2

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación e introduzca H, K y R.

AX2 + AY2 + BX + CY+ D = 0

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación e introduzca A, B, C y D.

X=Rcos(T)+H
Y=Rsin(T)+K

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca H, K y R.

1:R+2Acos(0)

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca A.

2:R=2Asin(0)

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca A.

3:A2=B2+R2-2BRcos(0-b)

Seleccione esta ecuación polar e introduzca A, B y b.

[GRAPH]

Selecciónelo para representar gráficamente la ecuación.

ƒ \

Para mostrar el centro y el radio.

r

Trazar la circunferencia.

Menú Elipse

1:

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación e introduzca A, B, H y K.

2:

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación e introduzca A, B, H y K.

 

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, B, H y K.

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, B, H y K.

 

 

 

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

[GRAPH]

Selecciónelo para representar gráficamente la ecuación.

ƒ \

Para mostrar el centro y los focos.

r ¤

Trazar la órbita.

Menú Hipérbola

1:

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación de función e introduzca A, B, H y K.

2:

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación de función e introduzca A, B, H y K.

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, B, H y K.

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, B, H y K.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

[GRAPH]

Selecciónelo para representar gráficamente la ecuación.

ƒ \

Para mostrar el centro, los vértices, los focos y la pendiente de las asíntotas.

r ¤

Trazar la hipérbola.

Menú Parábola

1: (Y-K)2 = 4P(X-H)

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación de función e introduzca A, B, H y K.

2: (X-H)2 = 4P(Y-K)

En el modo FUNC., seleccione esta ecuación de función e introduzca A, B, H y K.

 

 

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, H y K.

En el modo PARAM., seleccione esta ecuación paramétrica e introduzca A, H y K.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

En el modo POLAR., seleccione esta ecuación polar e introduzca e y p.

[GRAPH]

Selecciónelo para representar gráficamente la ecuación.

ƒ \

Para mostrar el vértice, el foco y la directriz.

r ¤

Para trazar la trayectoria.