Actividad de ejemplo – Conic Graphing

Sugerencia: La parte inferior de la pantalla muestra algunas de las opciones que pueden utilizarse para navegar y realizar determinadas tareas
Para seleccionar una de estas opciones, pulse la tecla de gráfico que aparezca inmediatamente por debajo
Por ejemplo, para seleccionar [ESC], pulse o.

Conic Graphing App - Conceptos básicos

1. Para seleccionar la App, pulse la tecla Œ y seleccione Cónicas.
2. Pulse una tecla para quitar la pantalla emergente.
3. Pulse z y asegúrese de que la configuración de ventana es AUTO.
4. Pulse [ESC] para regresar al menú principal.
5. Pulse Í o À para seleccionar Circunf.

Circunferencia en forma (X,Y)

 

Hay dos ecuaciones para una circunferencia en forma X,Y.

1. Seleccione la ecuación 1 pulsando À.
Nota: Puede cambiar el color de la circunferencia con las teclas | ~.

2. Introduzca H=0, K=0 y R=5.
3. Pulse [GRAPH].
La pantalla muestra la circunferencia.

4. Pulse la tecla ‘ para regresar a la pantalla de introducción de parámetros de la circunferencia.
5. Pulse r para mostrar los puntos a lo largo de la curva.

Nota: Utilice las teclas | ~ para desplazarse a lo largo de la curva.

 

 

Circunferencia en forma polar

 

1. Siguiendo con el ejemplo anterior, pulse z para volver al menú CONFIG. CÓNICAS (no mostrado).
2. Use la tecla ~ para cambiar el TIPO CONFIG. CÓNICAS a POLAR.
3. Pulse [ESC] para mostrar la pantalla de ecuaciones.

4. Seleccione la ecuación 3.
5. Introduzca A=3, B=2 y b = p/2.

Notas:

• p/2 se evalúa como 1,5707963267949.
• B y b son la forma polar de las desviaciones.
• Las plantillas de fracciones y MathPrint™ no funcionan en Conic Graphing App.

6. Pulse s.
7. Pulse r para mostrar los puntos a lo largo de la curva y observe que se usa otro sistema de coordenadas.
Nota: Utilice las teclas | ~ para desplazarse a lo largo de la curva.

Parábola en forma polar

 

1. Desde la circunferencia, pulse [ESC] hasta que regrese al menú principal.
Nota: En la pantalla gráfica no aparece [ESC], pero pulsar o equivale a [ESC].
2. Pulse en la pantalla principal CÓNICAS para ver las opciones de parábola. Aparecen las ecuaciones de las parábolas en forma polar.
3. Seleccione la ecuación 3.

4. Introduzca la excentricidad, e, de la parábola en 1.
5. Cambie el valor de p a 1,5.

6. Pulse la tecla ƒ\. La línea de ayuda de contexto en la barra de estado muestra PULSE RESOL ALFA O GRAPH.
Nota: En este caso, las soluciones para términos específicos de la parábola se muestran en forma polar.
Las soluciones se calculan en radianes porque la calculadora está configurada en dicho modo.

7. Para recalcular en grados:
a) Salga de la App. Para ello, pulse y5.
b) Pulse z.
c) Use la tecla † hasta que parpadee RADIAN (RADIÁN).
d) Use la tecla ~ para cambiar el ajuste de modo a DEGREE (GRADO).
e) Pulse [enter].
8. Vuelva acceder a la App.
9. Repita los pasos 2 y 3 anteriores.
10. Pulse ƒ \ para mostrar la diferencia.

 

11. Pulse la tecla r y use las teclas |~ para desplazarse a lo largo de la curva.