Menús y funciones

• Para mostrar el MENÚ CELLSHEET , seleccione Menú (pulse b).
• Para mostrar la pantalla de ayuda de las tareas más comunes, seleccione Ayuda) en el MENÚ CELLSHEET.
• Para salir de la aplicación, seleccione Salir en el MENÚ CELLSHEET.
• Pulse ‘ o y5 para:
- Regresar al menú principal desde un submenú.
- Regresar a la hoja de cálculo desde el menú principal.

Menús

Funciones

Menú Archivo

1: Abrir...

Abre un archivo de hoja de cálculo existente.

2: Guardar como...

Guarda la hoja de cálculo actual con el mismo nombre o con uno diferente.

3: Nuevo...

Crea una hoja de cálculo nueva y permite asignarle un nombre nuevo o existente.

4: Borrar...

Borra una hoja de cálculo. No es posible borrar la hoja de cálculo que esté abierta.

5: Formato...

Configurar opciones de formato.

(Los valores predeterminados aparecen resaltados.)

CalcAuto: S N

Movmto cursor: †~

Inic Ayuda S N

Mostr: FML VAL

6: Recalc

Recalcula la hoja de cálculo (esta opción sólo es necesaria cuando está desactivada la función de cálculo automático del menú FORMATO).

Menú Editar

1: IR a celda...

Traslada el cursor a una celda concreta.

2: No borrar

Recupera el contenido de la celda que acaba de borrar o limpiar.

3: Limpiar hoja...

Borra todos los datos de la hoja de cálculo actual.

4: Selec rango...

Selecciona un rango de celdas.

5: Cortar

Corta el contenido y las fórmulas de la celda o rango de celdas seleccionado al portapapeles.

Tecla de método abreviado: _

6: Copiar

Copia el contenido y las fórmulas de la celda o rango de celdas seleccionado al portapapeles.

Tecla de método abreviado: `

7: Pegar

Pega en la celda actual el contenido y las fórmulas que acaba de cortar o copiar en el portapapeles.

Tecla de método abreviado: a

Menú Opciones

1: Estadística...

Calcula la regresión lineal para el rango de celdas seleccionado.
1: Estad 1 var...
2: Estad 2 var...

3: Regresión lineal- RegLin(ax+b)

2: Llenar rango...

Inserta una fórmula, cadena numérica o texto en un rango de celdas.

 

3: Sucesión...

Llena un rango de celdas con una sucesión de números.

1er celda:

suc(

AbajoDerecha

4: Import/Export ...

Importe y exportar archivos de calculadora como listas, matrices o variables.

5: Ordenar...

Clasifica un rango de celdas en orden ascendente o descendente.

6: Decimal Col...

Define el modo decimal que ha de aparecer en una columna. El modo de presentación decimal de la calculadora (al que se accede con la tecla z) no tiene incidencia en la aplicación CellSheet™.

Menú Gráficos

1: Dispersión...

Muestra el gráfico de dispersión de un rango de celdas.

RangoX:

RangoY 1:

RangoY 2:

RangoY 3:

Título:

EjesOn EjesOff

AjustDib Dibujo

Notas:

• Puede ajustar el color del gráfico con la rueda de color de la columna izquierda. Después de introducir un rango, desplace el cursor a la rueda de color y pulse [enter]. A continuación, utilice |~para seleccionar un color nuevo. Pulse p para definir el color nuevo.
• AjustDib escala automáticamente el gráfico. Dibujo utiliza los ajustes de la ventana de gráfico del menú Gráficos de CellSheet (no los ajustes de ventana del sistema operativo) para trazar el gráfico.

2: Vent disper

Muestra los parámetros definidos para la ventana de visualización del gráfico de dispersión; utilice la ventana para cambiar los valores.

Xmín=

Xmáx=

Xescl=

Ymín=

Ymáx=

Yescl=

Dibujo Guardar

3: Líneas...

Muestra el gráfico de líneas de un rango de celdas.

RangoX:

RangoY 1:

RangoY 2:

RangoY 3:

Título:

EjesOn EjesOff

AjustDib Dibujo

Notas:

• Puede ajustar el color del gráfico con la rueda de color de la columna izquierda. Después de introducir un rango, desplace el cursor a la rueda de color y pulse [enter]. A continuación, utilice |~para seleccionar un color nuevo. Pulse p para definir el color nuevo.
• AjustDib escala automáticamente el gráfico. Dibujo utiliza los ajustes de la ventana de gráfico del menú Gráficos de CellSheet (no los ajustes de ventana del sistema operativo) para trazar el gráfico.

4: Vent líneas...

Muestra los parámetros definidos para la ventana de visualización del gráfico de líneas; utilice la ventana para cambiar los valores.

Xmín=

Xmáx=

Xescl=

Ymín=

Ymáx=

Yescl=

Dibujo Guardar

5: Barras...

Muestra el gráfico de barras de un rango de celdas.

Categorías

Series1:

NombSer1:

Series2:

NombSer2:

Series3:

NombSer3:

Título:

Vertical Horiz

AjustDib Dibujo

Notas:

• Puede ajustar el color del gráfico con la rueda de color de la columna izquierda. Después de introducir un rango, desplace el cursor a la rueda de color y pulse [enter]. A continuación, utilice |~para seleccionar un color nuevo. Pulse p para definir el color nuevo.
• Vertical Horiz Muestra las barras y las direcciones especificadas.
• AjustDib escala automáticamente el gráfico. Dibujo utiliza los ajustes de la ventana de gráfico del menú Gráficos de CellSheet (no los ajustes de ventana del sistema operativo) para trazar el gráfico.

6: Vent barras

Muestra los parámetros definidos para la ventana de visualización del gráfico de barras; utilice la ventana para cambiar los valores.

MínBar=

MáxBar=

Dibujo Guardar

7: Sectores...

Muestra el gráfico de sectores de un rango de celdas.

Categorías:

Series:

Número Prcent

Título:

Dibujo: