Actividad de ejemplo – Interés sencillo y compuesto

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de la App.

1. Pulse Œ.
2. Elija CelSheet en el menú APLICACIONES.
Aparece la pantalla emergente.
3. Pulse cualquier tecla salvo y5 para omitir la pantalla emergente.

Aparece la pantalla de ayuda.
Las teclas de función activan funcionalidades de hoja de cálculo (Selec rango, Cortar, Copiar, Pegar y Menú).
Las teclas ¿ y K se sustituyen para acceder rápidamente a caracteres habituales en hojas de cálculo (= para iniciar la fórmula, $ para agregar una referencia absoluta).

CellSheet Ayuda

ACCIÓN

PULSE ESTA TECLA

=

¿

$

RCL yK

Seleccionar rango

^

Cortar

_

Copiar

`

Pegar

a

Menú

b

Capturar celda

Œ

Pulse cualquier tecla

 

1. Pulse cualquier tecla para que aparezca la hoja de cálculo.
La línea de edición con la referencia de celda se muestra a la izquierda.
La tecla programable de menú aparece sobre [F5], como se indica en la pantalla CellSheet Ayuda.

Nota:

• Pulse las flechas para mostrar que el cursor se desplaza celda a celda. La referencia de celda del lado izquierdo de la línea de edición cambia conforme se desplaza el cursor.
• Use ƒ con las teclas de flecha para desplazarse una pantalla hacia arriba/abajo/izquierda/derecha.
• Use las teclas de flecha para pasar al encabezado de fila/columna y seleccionar toda la fila/columna, o para pasar al ángulo superior izquierdo y mostrar el nombre de archivo en la línea de edición.

 

2. Desplácese a la celda A1. Pulse [enter].
El cursor está activo en la línea de edición y la tecla de menú desaparece para que pueda utilizar toda la línea de edición.
3. Introduzca un capital inicial, por ejemplo: 1000.
4. Pulse [enter].

5. El cursor desciende a la celda A2. Ahora escriba un interés anual, por ejemplo: 0,06. Pulse [enter].

6. Para crear una columna de tiempo:
a) Pase a la celda B1 y escriba “AÑO (usando la tecla ƒ, o Alpha Lock y7, según sea preciso).
Nota: Debe incluir unas comillas (") delante de la palabra AÑO. Las comillas indican a CellSheet que debe tratarlo como texto en lugar de como una variable.
b) Pulse [enter].

7. Para designar períodos de tiempo usando una fórmula:
a) En la celda B2, pulse À para designar el año 1.
b) Pulse [enter] para ir a la celda B3.
c) Pulse [enter] para mover el cursor a la línea de edición.
d) Escriba la primera fórmula =B2+1. (Consulte las teclas rápidas en pantalla para el signo = a.)
e) Pulse [enter].
La celda debe devolver el valor 2 correspondiente al año 2.
f) Pulse la flecha arriba para ver que la fórmula sigue en la línea de edición de esa celda.
Nota: Puede copiar la fórmula columna abajo. Consulte en CellSheet Ayuda las teclas rápidas para copiar ` seleccionar rango ^ y pegar a.

8. Cree una sucesión con la opción Sucesión del menú opciones:
a) Pulse [enter] para ir a B4.
b) Pulse b para abrir el menú.
c) Elija 3:Opciones... y 3:Sucesión....
Aparece la pantalla de entrada.
d) Rellene los campos como se indica en pantalla.
e) Desplácese hasta el área de introducción.
f) Pulse [enter].
Una secuencia del 3 al 10 rellena desde la celda B4 hacia abajo.

 

9. Cree una columna para el capital final:
a) Pulse las teclas } y ~ para cambiar a la celda C1 y escriba “BAL (usando la tecla ƒ, o Alpha Lock y7, según sea preciso).
b) Pulse [enter].

10. Para el capital final al acabar el año 1:
a) En la celda C2, pulse [enter] para mover el cursor a la línea de edición.
b) Introduzca la fórmula =$A$1*(1+$A$2)^B2.
Nota: Tiene que utilizar los signos $, porque para copiar la fórmula columna abajo es necesario crear una referencia absoluta a las celdas A1 y A2 asegurándose de que el capital y el interés originales son los mismos en todas las fórmulas copiadas. (Consulte las teclas rápidas en pantalla para el signo = a y $ ` mientras se edita una celda.)
c) Pulse [enter].

Para ver como el capital final crece con el tiempo, copie la celda C2 y péguela en el rango C3:C11 como sigue:

11. Para copiar la celda C2:
a) Con el cursor en la celda C2, pulse RANGO ^.
b) Pulse COPIAR `.

12. Para seleccionar el rango:
a) Pulse la tecla † para ir a la celda C3.
b) Pulse RANGO ^ para elegir un rango donde copiar (no mostrado).
c) Pulse la tecla † para seleccionar las celdas del rango C3:C11.
d) Pulse PEGAR a para pegar en este rango.

13. Después de ver crecer el capital final, haga pruebas modificando el tipo de interés en la celda A2. Basta desplazarse a la celda A2, cambiar el número y ver como se actualizan todos los valores de capital final. También puede hacer pruebas modificando el capital inicial.