Mensaje de error | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Memoria insuficiente! Añadir. Se necesita RAM. | Cabri™ Jr. necesita al menos 4.802 bytes libres para ejecutarse (unos 5k). El cuadro de diálogo indica cuánta memoria libre más hace falta para poder ejecutar Cabri™ Jr. Para que quede más memoria RAM o Flash disponible para Cabri™ Jr., puede eliminar archivos almacenados en RAM o Flash. Consulte el manual de la calculadora para obtener más información. | ||||||
¿Continuar sin Deshacer? | Cuando se han dibujado más de 128 objetos, hay que desactivar Deshacer para continuar. Después de aparecer este mensaje de error, un cuadro de diálogo le preguntará si desea continuar. Si continúa, se desactivará Deshacer. Deshacer volverá a activarse automáticamente si el número de objetos disminuye a menos de 128. | ||||||
Nº máx. objetos alcanzado. | Las figuras de Cabri™ Jr. no pueden tener más de 256 objetos. | ||||||
No hay memoria suficiente para guardar el archivo.
| Cuando aparece este mensaje no se pierde la figura actual. Para guardar la figura se puede:
| ||||||
¡No hay figura para abrir! | Ha seleccionado Abrir en el menú F1, pero en la calculadora no hay ninguna figura guardada para abrir. | ||||||
¡El nombre ya existe! ¿Desea continuar? | Ha introducido un nombre que ya existe para la figura. Seleccione OK para sobrescribir el archivo existente o No para regresar al cuadro de diálogo Guardar e introducir otro nombre de archivo. | ||||||
CURRCAJU está reservado | No se puede usar CURRCAJU ni CURRCAJ2 como nombre de archivo. Son nombres de AppVar reservados. | ||||||
¡Figura abc no rearchivada!
| Esto sucede con escasez de Flash RAM si el tamaño de una figura archivada aumenta mucho al trabajar con ella. En tal caso, quizá no haya suficiente memoria para guardar la figura en Flash RAM, de manera que la App la guardará como una AppVar regular en RAM.
| ||||||
¡Pilas con muy poca carga como para acceder a archivos archivados! | Las pilas de la calculadora tienen poca carga y la App no puede guardar el archivo en Flash RAM. Puede guardar el archivo sin archivarlo, cambiar las pilas y archivarlo después. |
Consulte la Guía de referencia de la calculadora gráfica para más información sobre los mensajes de error del sistema.
Para más información sobre esta aplicación, consulte la guía de la App original. Visite education.ti.com/go/download.