Actividad de ejemplo – Dibujo y medición de triángulos

Utilice esta actividad para conocer los conceptos básicos de Cabri™ Jr. App.

1. Pulse la tecla Œ y seleccione Cabri™ Jr.
2. Pulsa una tecla.

3. Cree un triángulo.
a) Pulse p para abrir el menú F2.
b) Seleccione Triángulo.
c) Mueva el lápiz con las teclas | ~ } † hasta la ubicación del primer vértice. Pulse [enter].
d) Mueva el lápiz con las teclas | ~ } † hasta la ubicación del segundo vértice. Pulse [enter].
e) Mueva para añadir el tercer vértice. Pulse [enter].
4. Pulse s para abrir el menú F5.

5. Resalte Medida, pulse el cursor derecho y seleccione Ángulo.

6. Mida uno de los ángulos interiores del triángulo.
a) Mueva el lápiz a uno de los vértices. Pulse [enter].
b) Mueva el lápiz al vértice del ángulo que está midiendo. El punto del vértice parpadeará. Pulse [enter].
c) Mueva el lápiz al tercer vértice. Pulse [enter].

Nota: La App calculará y mostrará el valor del ángulo junto al ángulo que está midiendo. Para arrastrar el valor numérico a la ubicación que prefiera, use una de las teclas | ~ } †. Pulse [enter] cuando el valor del ángulo se encuentre en la ubicación deseada.

7. Repita el paso 6 para hallar los valores de los otros dos ángulos interiores del triángulo.

8. Calcule la suma de los tres ángulos interiores.
a) Pulse s para abrir la ventana F5.
b) Seleccione Calcular.
c) Mueva la flecha a uno de los valores numéricos de ángulo. El número empezará a parpadear cuando se seleccione el ángulo. Pulse [enter].
d) Pulse la tecla à del teclado.
e) Mueva la flecha a otro valor de ángulo hasta que empiece a parpadear. Pulse [enter].
f) Se generará la suma de los dos ángulos seleccionados y podrá arrastrarlos con las teclas | ~ } †. Traslade el nuevo cálculo a la ubicación que prefiera y pulse [enter].
g) Señale al nuevo cálculo hasta que empiece a parpadear (suma de los 2 ángulos) y pulse [enter] para seleccionarlo.
h) Pulse la tecla Ã.
i) Mueva la flecha al valor del tercer ángulo no seleccionado. Pulse [enter].
j) El resultado del cálculo representará la suma de los tres ángulos interiores. Traslade el nuevo cálculo a la ubicación que prefiera y pulse [enter].

 

 

 

 

 

9. Pulse ‘ para detener la herramienta de medida y mueva la flecha a uno de los tres vértices del triángulo. La flecha quedará “hueca” para indicar que se está seleccionando el vértice.

 

10. Pulse la tecla ƒ una vez y utilice una de las teclas | ~ } † para arrastrar el vértice a otra ubicación.
Nota:Cuando la flecha esté cerca de un objeto geométrico, pulse ƒ para convertirla en un icono de mano, lo que le permitirá arrastrar el objeto.
Observe que los valores de medida de los ángulos cambian conforme varía la forma del triángulo, pero su suma es siempre igual.