Mensajes de error

Cuando la TI-84 Plus CE-T detecta un error, lo indica con un mensaje que aparece en forma de título de menú, por ejemplo ERR:SINTAX o ERR:DOMIN. Esta tabla contiene cada tipo de error, las causas posibles y las sugerencias para solucionarlo. Los tipos de error incluidos en la tabla aparecen precedidos por la entrada ERR: en la pantalla de la calculadora gráfica. Por ejemplo, verá aparecer ERR:ARCHIVAD como un título de menú cuando el error detectado por la calculadora gráfica sea de tipo ARCHIVAD.

TIPO DE ERROR

Causas posibles y sugerencias para solucionarlos

ARCHIVAD

Ha intentado utilizar, editar o borrar una variable archivada. Por ejemplo, la expresión dim(L1) devuelve un error si L1 está archivada.

ARCHIVO LLENO

Ha intentado archivar una variable y el archivo no dispone de espacio suficiente para alojarla.

ARGUMENTO

Hay una función o una instrucción que no tiene el número de argumentos correcto.

Los argumentos aparecen con el tipo de letra en cursiva. Los argumentos entre corchetes son opcionales y no es necesario escribirlos. No obstante, deberá comprobar que separa los distintos argumentos con una coma (,). Por ejemplo, stdDev(lista[,listfrec]) puede escribirse como stdDev(L1) o stdDev(L1,L2), puesto que la lista de frecuencia, o listfrec es opcional.

DIRECCIÓN INCORRECTA

Ha intentado enviar o recibir una aplicación y se ha producido un error (por ejemplo, una interferencia eléctrica) durante la transmisión.

HIPÓTESIS ERRÓNEA

En una operación de CALC se ha especificado una Hipótesis que no está entre el Extremo izquierdo y el Extremo derecho.

Para la función solve( o el solucionador de ecuaciones, ha especificado una hipótesis que no está entre inferior y superior.

Tanto la hipótesis como varios puntos alrededor de ella están sin definir.

Examine la gráfica de la función. Si la ecuación tiene una solución, cambie los límites y/o la hipótesis inicial.

EXTREMO

En una operación de CALC o con la función Seleccionar(, ha definido Extremo izquierdo > Extremo derecho.

En una función fMín(, fMáx(, solve(, o en el solucionador de ecuaciones, ha introducido inferior ‚ superior.

INTERRUMPIR

Ha pulsado la tecla É para interrumpir la ejecución de un programa, detener una instrucción de DIBUJAR o parar la evaluación de una expresión.

TIPO DATOS

Ha introducido un valor o una variable que es de un tipo de datos no válido.

Para una función (incluida la multiplicación implícita) o una instrucción, ha introducido un argumento cuyo tipo de datos es no válido; por ejemplo, ha utilizado un número complejo donde se necesita un número real.

En un editor, ha introducido un tipo que no es compatible; por ejemplo, en el editor de listas estadísticas ha introducido una matriz como un elemento.

Ha intentado almacenar un tipo de datos incorrecto; por ejemplo, una matriz, en una lista.

Ha intentando introducir números complejos en una plantilla de MathPrint™ n/d.

DISCORDANCIA DIMENSIÓN

La calculadora muestra el mensaje ERR:DISCORDANCIA DIMENSIÓN si ha intentado efectuar una operación que hace referencia a una o varias listas o matrices cuyas dimensiones no coinciden. Por ejemplo, la multiplicación de L1*L2, donde L1={1,2,3,4,5} y L2={1,2} devuelve un ERR:DIISCORDANCIA DIMENSIÓN porque el número de elementos de L1 y L2 no coinciden.

Deberá desactivar la opción Gráfs para poder continuar.

DIVIDIR POR 0

Se ha intentado efectuar una división por 0. Este error no aparece durante la representación gráfica. La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

Se ha intentado crear una regresión lineal con una recta vertical.

DOMINIO

Se ha especificado un argumento para una función o una instrucción que queda fuera del rango válido La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

Ha intentado una regresión logarítmica o potencial con LX, o bien una regresión exponencial o potencial con LY.

Ha intentado calcular GPrn( o GInt( con pmt2 < pmt1.

DUPLICAR

Ha intentando crear un nombre de grupo duplicado.

Nombre duplicado

Ha intentado transmitir una variable y la operación ha resultado fallida porque en la unidad receptora ya hay una variable con el mismo nombre.

CADUCADO

Ha intentado ejecutar una aplicación cuyo periodo de prueba ha finalizado.

Error en Xmit

La TI-84 Plus CE-T no ha podido transmitir un elemento. Revise el cable para comprobar que esté bien insertado en cada unidad y que la unidad receptora se encuentra en modo de recepción.

Durante la transmisión, ha pulsado É para interrumpir el proceso.

Cuando envíe archivos (8) entre calculadoras gráficas, defina primero la orden RECIBIR y posteriormente ENVIAR.

ID NO HALLADO

Este error se produce cuando se ejecuta la orden EnviarID pero no es posible encontrar el ID de la calculadora gráfica apropiada.

ANIDACIÓN ILEGAL

Ha intentado utilizar una función no válida en un argumento de una función; por ejemplo, suc( en la expresión para suc(.

INCREMENTO

El incremento, paso, en suc( es 0 o no tiene el signo correcto. . La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

El incremento en un bucle For( es 0.

NO VÁLIDO

Ha intentado hacer una referencia a una variable o utilizar una función en un lugar donde no se admiten. Por ejemplo, Yn no puede hacer referencia a Y, Xmín, @X ni a InicTbl.

En modo Suc, ha intentado representar gráficamente un gráfico de fase sin definir las dos ecuaciones necesarias.

En modo Suc, ha intentado representar gráficamente una sucesión recursiva sin haber introducido el número correcto de condiciones iniciales.

En modo Suc, ha intentado hacer referencia a términos distintos de (nN1) o (nN2).

Ha intentado designar un estilo de gráfico que no es válido en el modo de representación gráfica actual.

Ha intentado utilizar Seleccionar( sin haber seleccionado (activado) al menos un gráfico de líneas XY o de dispersión.

DIMENSIÓN NO VÁLIDA

El mensaje ERR:DIMENSIÓN NO VÁLIDA puede aparecer si se intenta representar gráficamente una función que no admite gráficos de estadísticas. Para corregir este error, basta con desactivar los gráficos de estadísticas. Para desactivar los gráficos de estadísticas, pulse y , y seleccione luego 4:GráficosOff.

Ha especificado una dimensión de lista con algo distinto a un entero entre 1 y 999.

Ha especificado una dimensión de matriz con algo distinto a un entero entre 1 y 99.

Ha intentado invertir una matriz que no es cuadrada.

ITERACIONES

La función solve( o el solucionador de ecuaciones ha superado el número máximo de iteraciones permitidas. Examine la gráfica de la función. Si la ecuación tiene una solución, cambie los límites, la hipótesis inicial, o ambos.

irr( ha superado el número máximo de iteraciones permitidas.

Al calcular æ, se ha superado el número máximo de iteraciones.

ETIQUETA

La etiqueta de la instrucción Ir a no se ha definido con una instrucción Lbl en el programa.

LINK L1 (o cualquier otro archivo) para Restaurar

La calculadora ha sido desactivada para realizar una prueba. Para restablecer el funcionamiento completo de la calculadora, utilice el software TI Connect™ CE para descargar en la calculadora un archivo procedente del ordenador, o transfiera un archivo cualquiera de su calculadora a otra TI-84 Plus CE-T.

MEMORIA

La memoria es insuficiente para efectuar la instrucción o la función. Deberá borrar elementos de la memoria antes de poder ejecutar la instrucción o la función.

Los problema recursivos devuelven este error; por ejemplo, cuando se representa gráficamente la ecuación Y1=Y1.

La bifurcación de un bucle Si/Entonces, For(, Mientras o Repetir con una instrucción Ir a puede devolver también este error, ya que nunca se llega a la declaración Fin que finaliza el bucle.

Se ha intentado crear una matriz con más de 400 celdas.

MemoriaLlena

No es posible transmitir un elemento porque la memoria disponible en la unidad receptora es insuficiente. Puede omitir el elemento o salir del modo de recepción.

Durante la copia de seguridad de la memoria, la memoria disponible de la unidad receptora es insuficiente para recibir todos los elementos de la unidad emisora. Aparece un mensaje que indica el número de bytes que es necesario borrar en la unidad emisora para hacer la copia de seguridad de la memoria. Borre algunos elementos y vuelva a intentarlo.

MODO

Ha intentado almacenar una variable de ventana en otro modo de representación gráfica, o bien ha intentado ejecutar una instrucción mientras se encontraba en un modo incorrecto; por ejemplo, InvDibu en un modo de representación gráfica distinto de Func.

SIN CAMBIAR DE SIGNO

La función solve( o el solucionador de ecuaciones no ha detectado un cambio de signo.

Ha intentado calcular æ cuando FV, (څPMT) y PV eran todos ‚ 0, o bien cuando FV, (څPMT) y PV eran todos  0.

Ha intentado calcular irr( cuando ni CFList ni CFO es > 0, o bien cuando ni CFList no CFO es < 0.

RESPUESTAS NO REALES

En modo Real, el resultado de una operación ha generado un resultado complejo. . La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

DESBORDAMIENTO

Se ha intentado introducir o calcular un número que supera el rango admitido por la calculadora gráfica. La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

RESERVADO

Ha intentado utilizar una variable del sistema de forma inapropiada.

MATRIZ SINGULAR

Una matriz singular (determinante = 0) no es válida como argumento para L1.

La instrucción RegSin o una regresión polinomial ha generado una matriz singular (determinante = 0) porque el algoritmo no ha podido encontrar una solución, o bien no existe una solución.

La TI-84 Plus CE-T permite indicar valores no definidos en un gráfico.

SINGULARIDAD

La expresión en la función solve( o el solucionador de ecuaciones contiene una singularidad (un punto en el que no se ha definido la función). Examine la gráfica de la función. Si la ecuación tiene una solución, cambie los límites, la hipótesis inicial, o ambos.

ESTADÍSTICA

Ha intentado una operación estadística con listas que no son las adecuadas.

Los análisis estadísticos deben tener dos puntos de datos como mínimo.

Med‑Med debe tener al menos tres puntos en cada partición.

Cuando utilice una lista de frecuencias, sus elementos deben ser ‚ 0.

(Xmáx N Xmínà Xescl deben estar entre 0 y 131 para un histograma.

GRÁFICO ESTADÍST

Ha intentado mostrar un gráfico cuando se ha activado un gráfico de estadística que utiliza una lista no definida.

SINTAX

La orden contiene un error de sintaxis. Revise para comprobar si hay funciones, argumentos, paréntesis o comas mal colocados.

Por ejemplo, stdDev(lista[,listfrec]) es una función de la TI-84 Plus CE-T. Los argumentos aparecen con el tipo de letra en cursiva. Los argumentos entre corchetes son opcionales y no es necesario escribirlos. No obstante, deberá comprobar que separa los distintos argumentos con una coma (,). Por ejemplo, stdDev(lista[,listfrec]) puede escribirse como stdDev(L1) o stdDev(L1,L2), puesto que la lista de frecuencia, o listfrec es opcional.

TOLERANCIA NO COINC

Ha solicitado una tolerancia para la que el algoritmo no puede devolver un resultado preciso,

SIN DEFINIR

Ha hecho referencia a una variable que no está definida actualmente. Por ejemplo, ha hecho referencia a una variable estadística cuando no hay un cálculo actual porque se ha editado una lista, o bien ha hecho referencia a una variable cuando la variable no es válida para el cálculo actual, por ejemplo, a después de Med‑Med.

VALIDACIÓN

Las interferencias eléctricas han producido fallos en un enlace o esta calculadora gráfica no está autorizada a ejecutar la aplicación.

VARIABLE

Ha intentado archivar una variable que no se puede archivar, o bien ha intentado desarchivar una aplicación o un grupo.

Entre los ejemplos de variables que no se pueden archivar se encuentran:

Números reales LRESID, R, T, X, Y, Theta, variables de estadísticas en Vars, menú ESTADÍSTICA, Yvars y la AppIdList.

VERSIÓN

Ha intentado recibir una versión de variable incompatible procedente de otra calculadora gráfica.

Un programa puede contener órdenes no reconocidas en la versión de SO de su calculadora gráfica. Utilice siempre el SO más reciente. Las calculadoras TI-84 Plus CE y TI-84 Plus comparten programas, pero puede aparecer un error de versión si es necesario ajustar un programa nuevo cualquiera de la TI-84 Plus CE para el área de gráficos de alta resolución.

RANGO DE VENTANA

Hay un problema con las variables de la ventana.

Ha definido Xmáx Xmín o Ymáx Ymín.

Ha definido qmáx  qmín y qpaso > 0 (o viceversa).

Ha intentado definir Tpaso=0.

Ha definido Tmáx  Tmín y Tpaso > 0 (o viceversa).

Las variables de ventana son demasiado grandes o demasiado pequeñas y no es posible representarlas gráficamente de manera correcta. Es posible que haya ajustado el zoom a un punto que supera el rango numérico de la TI-84 Plus CE-T.

ZOOM

En ZCaja se ha definido un punto o una línea en lugar de una caja.

Una operación de ZOOM ha devuelto un error matemático.