Las funciones y las instrucciones de cadena solo están disponibles en el CATÁLOGO. La tabla que aparece a continuación muestra las funciones e instrucciones de cadena en el orden con el que aparecen entre los otros elementos de menú del CATÁLOGO. Los puntos suspensivos de la tabla indican la presencia de elementos adicionales del CATÁLOGO.
|
CATÁLOGO |
|
|
... |
|
|
Equ4String( |
Convierte una ecuación en una cadena. |
|
... |
|
|
expr( |
Convierte una cadena en una expresión. |
|
... |
|
|
inString( |
Devuelve el número del lugar que ocupa un carácter. |
|
... |
|
|
length( |
Devuelve la longitud de caracteres de una cadena. |
|
... |
|
|
String4Equ( |
Convierte una cadena en una ecuación. |
|
sub( |
Devuelve un subconjunto de cadena como una cadena. |
|
... |
|
Para concatenar dos o más cadenas, siga estos pasos.
| 1. | Introduzca cadena1, que puede ser una cadena o un nombre de cadena. |
| 2. | Pulse Ã. |
| 3. | Introduzca cadena2, que puede ser una cadena o un nombre de cadena. Si fuera necesario, pulse à e introduzca cadena3, y así sucesivamente. |
cadena1+cadena2+cadena3...
| 4. | Pulse Í para mostrar las cadenas como una sola. |

Para seleccionar una función o una instrucción de cadena y pegarla en la pantalla actual, siga los pasos que se indican a continuación para seleccionar un elemento del CATÁLOGO.
Equ4String( convierte una ecuación en una cadena. La ecuación se debe almacenar en una variable VARS Y-VARS. Yn contiene la ecuación. Cadn (de Cad1 a Cad9 o Cad0) es la variable de cadena en la que se va a almacenar la ecuación.
Equ4String(Yn,Cadn)

expr( convierte la cadena de caracteres contenida en cadena en una expresión y la ejecuta. cadena puede ser una cadena o una variable de cadena.
expr(cadena)
|
|
|
inString( devuelve la posición del carácter en cadena del primer carácter de subcadena. cadena puede ser una cadena o una variable de cadena. inicio es una posición de carácter opcional a la que se inicia la búsqueda; el valor predeterminado es 1.
inString(cadena,subcadena[,inicio])

Nota: Si cadena no contiene subcadena o inicio es mayor que la longitud de cadena, inString( devuelve 0.
length( devuelve el número de caracteres de cadena. cadena puede ser una cadena o una variable de cadena.
Nota: Una instrucción o nombre de función, por ejemplo, sin( o cos(, cuenta como un carácter.
length(cadena)

String4Equ( convierte cadena en una ecuación y almacena la ecuación en Yn. cadena puede ser una cadena o una variable de cadena. String4Equ( es la función inversa de Equ4String(.
String4Equ(cadena,Yn)

sub( devuelve una cadena que es un subconjunto de una cadena existente. cadena puede ser una cadena o una variable de cadena. primero es el número de posición del primer carácter del subconjunto. length es el número de caracteres del subconjunto.
sub(cadena,inicio,longitud)

Mientras se ejecuta un programa es posible introducir una función en un gráfico con estas órdenes:

Nota: Cuando ejecute el programa, escriba una función para almacenar en Y3 cuando aparezca la solicitud ENTRADA=.