Introducción y uso de cadenas

¿Qué es una cadena?

Una cadena es una secuencia de caracteres encerrados entre comillas. En la TI-84 Plus CE-T, la cadena tiene dos aplicaciones principales.

• Define el texto que debe aparecer en un programa.
• Acepta las entradas en un programa realizadas desde el teclado.

Las cadenas están formadas por unidades de caracteres combinados.

• Cada número, letra y espacio cuenta como un carácter.
• Cada instrucción o nombre de función, como sin( o cos(, cuentan como un carácter; la TI-84 Plus CE-T interpreta cada instrucción o nombre de función como un carácter.

Cómo introducir una cadena

Para introducir una cadena en una línea vacía de la pantalla principal, siga estos pasos.

1. Pulse ƒ W para indicar el inicio de la cadena.
2. Escriba los caracteres que componen la cadena.
• Utilice cualquier combinación de números, letras, nombres de función o nombres de instrucción para crear la cadena.
• Para introducir un espacio en blanco, pulse ƒ O.
• Para escribir varios caracteres alfabéticos en una fila, pulse ƒ 7 para activar el bloqueo alfabético.
3. Pulse ƒ W para indicar el final de la cadena.

ãcadenaã

4. Pulse Í. En la pantalla de inicio, la cadena aparece en la línea siguiente sin comillas. Los puntos suspensivos (...) indican que la cadena se prolonga más allá de la pantalla. Para desplazarse por la cadena completa y ver todo su contenido, pulse ~ y |.

Nota: Las cadenas deben ir encerradas entre comillas. Las comillas no cuentan como caracteres de la cadena.