Navegación por la ayuda del Catálogo de la TI-84 Plus CE-T

Cómo seleccionar un menú del CATÁLOGO

Para seleccionar un elemento o navegar en el CATÁLOGO, siga estos pasos.

1. Pulse y N para abrir el CATÁLOGO.

El icono 4 que aparece en la primera columna es el cursor de selección.

2. Pulse † o } para desplazarse por el contenido del CATÁLOGO hasta que el cursor de selección marque el elemento que desee.
• Para saltar al primer elemento que comience por una letra concreta, pulse la tecla de la letra; se activará el bloqueo alfabético.
• Los elementos que comienzan por un número aparecen en el orden alfabético que corresponda a la primera letra que aparece después del número. Por ejemplo, 2‑PropZTest( se encuentra entre los elementos que empiezan por la letra P.
• Las funciones que aparecen como símbolos, por ejemplo, +, L1, < y $(, aparecen después del último elemento que empieza por Z. Para saltar al primer símbolo, !, pulse [q].
3. Pulse Í para pegar el elemento en la pantalla actual.

Nota:

• Desde la parte superior del menú del CATÁLOGO, pulse } para avanzar hasta el final. Desde la parte inferior, pulse † para retroceder hasta el principio.
• Cuando la TI-84 Plus CE-T esté en modo MathPrint™, bastantes funciones pegarán la plantilla de MathPrint™ en la pantalla principal. Por ejemplo, abs( pega la plantilla de valores absolutos en la pantalla principal en lugar de abs(.


MathPrint™


Clásica