I

i

 

i

Devuelve el número complejo i.

identity(

 

identity(dimensión)

Devuelve la matriz identidad de filas de dimensión x columnas de dimensión.

If

 

If condición:ordenA:órdenes

If condición = 0 (falso), omite ordenA.

If
Then
End

 

If:condiciónThen:órdenesEnd:órdenes

Ejecuta órdenes desde Then hasta End si condición = 1 (verdadero).

If
Then
Else
End

 

If:condiciónThen:órdenesElse:órdenesEnd:órdenes

Ejecuta órdenes desde Entonces hasta En caso contrario si condición = 1 (verdadero); desde Además hasta Fin si condición = 0 (falso).

imag(

 

imag(valor)

Devuelve la parte imaginaria (no real) de un número complejo o de una lista de números complejos.

invBinom(

invBinom(área,prueba,p)

La función de distribución binomial acumulada inversa produce la cantidad mínima de éxitos, de modo que la probabilidad acumulada de ese número mínimo de éxitos ≥ la probabilidad acumulada dada (área). Si se necesita más información, averigua también binomcdf para el resultado a partir de InvBinom( como se indica más adelante para un análisis completo.

Detalles:

Supongamos que se tira una moneda al aire 30 veces. ¿Cuál es el número mínimo de caras que deben observarse para que la probabilidad acumulada para dicho número de caras vistas sea al menos 0,95?

El resultado en pantalla muestra primero que el número mínimo de éxitos para obtener por lo menos la probabilidad acumulada de 0,95 es 19. A continuación, la probabilidad acumulada para hasta 19 se calcula usando binomcdf( y es aproximadamente 0,9506314271, que cumple el criterio 0,9506314271≥0,95

Método alternativo:

Ajuste Y1=binomcdf(30,0.5,X) y utilice la tabla de valores (empezando en 0 incrementando en 1) para averiguar cuándo la probabilidad acumulada se encuentra en el nivel o justo por encima de la probabilidad acumulada dada. Esto ofrece una imagen de todos los valores para tomar decisiones. Para este ejemplo, en la tabla se encuentra que la probabilidad acumulada es ligeramente superior a 0,95. De nuevo, el número de éxitos es 19.

invNorm(

invNorm(área[,µ,σ,final])

final [catálogo]: IZQUIERDA, CENTRO, DERECHA

Calcula la función de distribución acumulada normal inversa de un área dada bajo la curva de distribución normal especificada por m y s. El argumento opcional final puede ser IZQUIERDA (-∞,-a), CENTRO [-a,a] o DERECHA (a, ∞) para Real a.

Los componentes IZQUIERDA, CENTRO y DERECHA se encuentran en el catálogo.

IZQUIERDA

 

IZQUIERDA

IZQUIERDA es un argumento final del comando invNorm( donde el argumento opcional final del comando puede ser IZQUIERDA (-∞,-a), CENTRO [-a,a] o DERECHA (a, ∞) para Real a.

Consulte también invNorm(.

DERECHA

 

DERECHA

DERECHA es un argumento final del comando invNorm( donde el argumento opcional final del comando puede ser IZQUIERDA (-∞,-a), CENTRO [-a,a] o DERECHA (a, ∞) para Real a.

Consulte también invNorm(.

CENTRO

 

CENTRO

CENTRO es un argumento final del comando invNorm( donde el argumento opcional final del comando puede ser IZQUIERDA (-∞,-a), CENTRO [-a,a] o DERECHA (a, ∞) para Real a.

Consulte también invNorm(.

 

IZQUIERDA

DERECHA

CENTRO

Ing

 

Ing

Define el modo de pantalla ingeniería.

InicTemp

 

InicTemp

Inicia el contador de tiempo. Almacene o anote el valor que aparece en pantalla y utilícelo como argumento en checkTmr( ) para comprobar el tiempo transcurrido.

inString(

 

inString(cadena,subcadena[,inicio])

Devuelve la posición del carácter en cadena del primer carácter de subcadena a partir de inicio.

int(

 

int(valor)

Devuelve el entero mayor de un número  real, complejo, expresión, lista o matriz.

 

IntervaloT

 

IntervaloT [,nomblist,listfrec,nivel confianza]
(Entrada de lista de datos)

Calcula un intervalo t de confianza.

IntervaloT

 

IntervaloT v,Sx,n[,nivel confianza]
(Entrada de estadísticas de resumen)

Calcula un intervalo t de confianza.

IntervaloZ

 

IntervaloZs[,nomblist,listfrec,nivel de confianza]
(Entrada de lista de datos)

Calcula un intervalo z de confianza.

IntervaloZ

 

IntervaloZs,v,n[,nivel de confianza]
(Entrada de estadísticas de resumen)

Calcula un intervalo z de confianza.

IntervT-2Muestras

 

IntervT-2Muestras [nomblista1,nomblista2,listafrec1,listafrec2,nivel confianza,sondeado]
(Entrada de lista de datos)

Calcula el intervalo t de confianza de dos muestras sondeado=1 sondea las varianzas; sondeado=0 no sondea las varianzas.

IntervT-2Muestras

 

IntervT-2Muestrasv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,nivel  confianza,sondeado]
(Entrada de estadísticas de resumen)

Calcula el intervalo t de confianza de dos muestras sondeado=1 sondea las varianzas; sondeado=0 no sondea las varianzas.

IntervZ-2Muestras(

 

IntervZ-2Muestrast(s1,s2[,nomblist1,nomblist2,listfrec1,listfrec2,nivel de confianza])
(Entrada de lista de datos)

Calcula un intervalo z de confianza de dos muestras.

IntervZ-2Muestras(

 

IntervZ-2Muestras(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,nivel de confianza])
(Entrada de estadísticas de resumen)

Calcula un intervalo z de confianza de dos muestras.

InvDibu

 

InvDibuexpresión[,color#]

Dibuja el inverso de expresión trazando los valores X sobre el eje Y y los valores Y sobre el eje X con el

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR especificado.

invT(

 

invT(área,gl)

Calcula la función de probabilidad acumulada inversa de t de Student especificada por el grado de libertad, gl, de una área dada bajo la curva.

iPart(

 

iPart(valor)

Devuelve la parte entera de un número real o complejo, expresión, lista o matriz.

irr(

 

irr(CF0,CFLista[,CFFrec])

Devuelve el tipo de interés en el que el valor presente neto de los flujos de caja es igual a 0.

IS>(

 

:IS>(variable,valor)
:ordenA
:órdenes

Incrementa variable por 1; omite ordenA si variable>valor.

GInt(

 

GInt(pmt1,pmt2[,redondvalor])

Calcula la suma, redondeada a redondvalor, de la cantidad del interés entre pmt1 y pmt2 para un plan de amortización.

isRelojOn

 

isRelojOn

Indica si el reloj está activado o desactivado. Devuelve 1 si el reloj está activado (ON). Devuelve 0 si el reloj está desactivado (OFF).