A

abs()

abs(valor)

Devuelve el valor absoluto de un número real, expresión, lista o matriz.

abs()

abs(valor complejo)

Devuelve el módulo de un número complejo o lista.

Acercar

 

Acercar

Amplía la parte del gráfico que rodea el lugar que ocupa el cursor.

Ajuste manual

 

Ajuste manual[nombecu,color#,estilolínea#]

Ajusta una ecuación lineal a un gráfico de dispersión con el color y el estilo de línea especificados.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

NúmEstilo de línea: 1-4.

aleatorio

 

aleatorio[(númpruebas)]

Devuelve un valor aleatorio entre 0 y 1 para un número de pruebas númeropruebas especificado.

Alejar

 

Alejar

Muestra una parte mayor del gráfico, cuyo centro es el lugar que ocupa el cursor.

Almacenar !

 

Almacenar: valor!variable

Almacena valor en variable.

AlmacBDG

 

AlmacBDGn

Almacena el gráfico actual en la base de datos de gráficos, BDGn.

AlmacPic

 

AlmacPicn

Almacena la figura actual en Picn.

AlmaZ

 

AlmaZ

Almacena inmediatamente la ventana de visualización actual.

and

valorA y valorB

Devuelve 1 (verdadero) cuando valorA y valorB son verdaderos. De lo contrario, devuelve 0 (falso).

valorA y valorB pueden ser números reales, expresiones o listas.

Sugerencia del editor de programas de TI Connect™:

La señal de referencia es "_and_" donde "_" es un espacio.

ángulo()

ángulo(valor)

Devuelve el argumento de un número complejo o de una lista de números complejos.

ANOVA()

ANOVA(lista1,lista2[,lista3,...,lista20])

Realiza un análisis de varianza unidimensional para comparar la media de 2 a 20 poblaciones.

Archivar

Archivar variables

Mueve la variable especificada de la RAM a la memoria de archivo de los datos del usuario.

ASISTENTESTAD OFF

 

ASISTENTESTAD OFF

Desactiva el asistente de ayuda de sintaxis estadística para escribir órdenes, distribuciones y suc(.

ASISTENTESTAD ON

 

ASISTENTESTAD ON

Activa el asistente de ayuda de sintaxis estadística para escribir órdenes, distribuciones y suc(.

aString(

aString((valor[,formato])

Convierte el valor a una cadena en la que valor puede ser real, complejo, una expresión evaluada, lista o matriz. El valor de la cadena se muestra en formato clásico (0) tras el ajuste de modo AUTO/DEC o en formato decimal (1).

augment()

augment( matrizA ,matrizB )

Devuelve una matriz, que es matrizB añadida a matrizA como nuevas columnas.

augment()

augment(listaA,listaB)

Devuelve una lista, que es listaB concatenada al final de listaA.

AUTO Respuesta

AUTO

Muestra la respuesta en un formato similar al de la entrada.

AutoDepend

 

AutoDepend

Define la tabla para generar valores de variables dependiente de forma automática.

AutoIndpnt

 

AutoIndpnt

Define la tabla para generar valores de variables independiente de forma automática.

EjesOn

EjesOn[color#]

Activa la presentación en pantalla de los ejes del gráfico con color. La opción color permite especificar el color de los ejes.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

a+bi

a+bi

Define el modo de formato numérico como complejo en forma binómica (a+bi).