Cómo copiar archivos de calculadora en el ordenador

Puede copiar la mayoría de datos, archivos y programas de la calculadora al ordenador, ya sea para hacer una copia de seguridad del contenido, enviar los datos a otros dispositivos o liberar memoria de la calculadora.

Para copiar un archivo de la calculadora en el ordenador

1. Haga clic en el nombre del archivo para seleccionarlo.
2. Arrastre el archivo y suéltelo en una carpeta del ordenador o en el escritorio.

Para copiar un archivo de la calculadora a la computadora como una copia de seguridad de contenido

1. Seleccione Editar
2. Seleccionar todo
3. Arrastrar y soltar el archivo en una carpeta de su ordenador o en su escritorio.

Nota: No hay ninguna característica copia de seguridad automática aquí.

Advertencia: No desconecte el cable mientras se realice la transferencia.

Para copiar un archivo del ordenador en la calculadora

1. Desplácese hasta el archivo elegido en el ordenador.
2. Arrastre el archivo hasta el panel de lista de calculadoras, y pase el ratón sobre la calculadora que desee.
3. Suelte el botón del ratón cuando aparezca el icono .
4. Seleccione un nombre de archivo en el menú desplegable. Será el nombre con el que el archivo aparezca en la calculadora.
5. Haga clic en Send (Enviar).