Actualización de las calculadoras TI-84 Plus CE

El software TI Connect™ CE permite descargar los sistemas operativos que utilizan las calculadoras gráficas.

Antes de empezar

Haga una copia de seguridad de los archivos de la calculadora (memorias RAM, Archivo y Apps).
Compruebe que la calculadora esté encendida y conectada al ordenador.
Si tiene varias calculadoras conectadas con cables de ordenador USB, las transferencias OS pueden ocurrir a las calculadoras específicas.

Esto puede hacerse mediante la selección de las calculadoras específicas en el diálogo de Enviar.

Advertencia: No desconecte el cable mientras se realice la transferencia.

Para actualizar los sistemas operativos de las calculadoras

1. Haga clic en Actions (Acciones) > Send OS (Enviar SO).
2. Desplácese hasta el archivo del sistema operativo correcto para el modelo de calculadora guardado en el ordenador.
3. Haga clic en Open (Abrir).

Se abre el cuadro de diálogo Enviar OS.

4. Seleccione una de las calculadoras Destino:

5. pulse Enviar .