Para enviar capturas de pantalla a calculadoras conectadas

Esta característica Screen Capture Only (Solo captura de pantalla) proporciona un método con el que podrá capturar la pantalla de un gráfico de calculadoras de alta resolución, recortar el área de los gráficos y convertir solo la parte recortada en una imagen de fondo. Marque la casilla Graph Area Only (Solo área de gráficos) para crear este tipo de imagen de fondo.

1. Si no lo ha hecho todavía, capture la pantalla.
2. Haga clic en la captura de pantalla para seleccionarla.
3. Haga clic en

FILE NAME (NOMBRE DE ARCHIVO): Puede ser distinto del NAME ON CALCULATOR (NOMBRE EN LA CALCULADORA), dependiendo del nombre que haya asignado a la captura de pantalla en el ordenador.
NAME ON CALCULATOR (NOMBRE EN LA CALCULADORA): seleccione la imagen de fondo (aunque suele ser la imagen predeterminada, puede utilizar este menú para cambiar el nombre de la imagen de fondo).

Nota: Las imágenes y archivos de imagen convertidos son enviados a gris calculadora escala como variables de imagen. (Pic Vars).

GRAPH AREA ONLY (SOLO ÁREA DE GRÁFICOS): En el panel derecho, seleccione si desea enviar solo el área de gráficos, o bien la pantalla completa. Si se dispone a enviar de vuelta una captura de pantalla a una calculadora, es preferible utilizar solo el área de gráficos.

Recorte de imágenes

La captura de pantalla del área de gráficos incluye la pantalla completa de la TI‑84 Plus CE, además de la barra de estado, el borde del gráfico y el área de gráficos.

El software TI Connect™ permite recortar la imagen con el tamaño del área de gráficos para crear una imagen Background Image Var (Variable de imagen de fondo). Puede utilizar la opción Send to (Enviar a) del cuadro de diálogo Send to Calculators (Enviar a calculadoras) para recortar una pantalla con el tamaño del área de gráficos.

DESTINATION CALCULATORS (CALCULADORAS DE DESTINO): seleccione si desea enviar la imagen a todas las calculadoras conectadas o solo a las que haya seleccionado (en una lista de selección).

Para enviar archivos a varias calculadoras

1. Haga clic en el botón Select Calculators (Calculadoras seleccionadas) del cuadro de diálogo.
2. Marque las casillas situadas junto a las calculadoras que desee seleccionar.
3. Haga clic en Send (Enviar).