Cómo utilizar el teclado del emulador TI-SmartView™ CE-T

El puntero del ratón actúa de la misma manera a como lo hacen los dedos cuando pulsan las teclas del ordenador.

Haga clic en las teclas del emulador TI-SmartView™ CE-T exactamente igual que si pulsara las teclas de la calculadora gráfica.

1. Haga clic en las teclas de flecha del teclado del emulador para desplazar el cursor hasta el ajuste que desee.
2. Haga clic en para seleccionarlo.

Antes de poder utilizar el teclado del ordenador, deberá activar el modo de escritura alfabético del teclado.

De forma predeterminada, el teclado de la calculadora gráfica está en modo normal en el que las teclas son métodos de acceso directo a las teclas de la calculadora.
Por ejemplo, pulsar la tecla [A] del teclado del ordenador es igual que hacer clic en la tecla de la calculadora gráfica. En este modo, no podrá utilizar el teclado del ordenador para escribir caracteres alfabéticos (letras de A a Z) en la pantalla de la calculadora gráfica.

Antes de poder introducir una letra o cualquier otro carácter alfabético con el teclado de la calculadora gráfica deberá activar el modo alfabético, ya sea haciendo clic en la tecla del teclado de la calculadora, o pulsando [F7] en el teclado del ordenador. Por ejemplo, si pulsa [F7] [A] en el teclado del ordenador escribirá una A en la pantalla de la calculadora gráfica. Cuando haya escrito el carácter alfabético, el teclado regresará automáticamente a modo normal.

Es posible bloquear el teclado alfabético para escribir varios caracteres seguidos.

Para bloquear el teclado alfabético:

Haga clic en en el teclado de la calculadora gráfica o pulse [F6] [F7] en el teclado del ordenador.

Para regresar el modo normal:

Haga clic o pulse [F7].

En modo alfabético, la pulsación de las teclas [0] a [9] del teclado del ordenador es el método de acceso directo a las funciones alfabéticas asociadas con las mismas teclas del teclado de la calculadora gráfica. Pulse [1] para introducir Y (el carácter alfabético asociado con À) en la pantalla de la calculadora gráfica. Para escribir un número, asegúrese de que el teclado no tenga activado el modo de escritura alfabético. En modo normal, estas teclas introducen dígitos de 0 a 9.

Pulse y mantenga pulsada una tecla de flecha para desplazar el cursor de forma continuada.

Cuando utilice una tecla de flecha para mover el cursor, manténgala pulsada; el cursor se desplazará de forma ininterrumpida sin necesidad de tener que pulsar la tecla varias veces. Tanto en el historial de pulsaciones de teclas como en un script, el icono para una tecla de flecha de repetición se indica con un símbolo de reloj situado en una de sus esquinas.

Al pulsar varias veces una tecla de flecha de una fila aparece una tecla con un contador de repeticiones.

Cuando se pulsa varias veces una tecla de flecha en una fila, el historial de pulsaciones de teclas muestra una tecla de flecha con un número que representa el número de veces que se ha pulsado la tecla.

Sugerencia: Cuando trace un gráfico o utilice Cabri™ Jr App para dibujar formas geométricas es posible que obtenga una acción de continuidad más suave si utiliza las teclas de flecha del teclado del ordenador en lugar de hacer clic con el ratón en las flechas del emulador.