Posiciones del emulador y de la barra de herramientas

Posición del emulador a izquierda/derecha: permite situar el emulador en la parte izquierda o derecha de la pantalla de la calculadora gráfica, alternativamente. Es una opción muy cómoda cuando se utiliza un proyector de pizarra interactiva.

Barra de herramientas arriba/abajo: permite situar la barra de herramientas en la parte superior o inferior de la pantalla, alternativamente Es una opción muy cómoda cuando se utiliza un proyector de pizarra interactiva.