Cómo copiar el historial de pulsaciones de teclas en otra aplicación

Puede copiar todo o una parte seleccionada del historial de pulsaciones de teclas en otra aplicación, por ejemplo, en un procesador de textos. También puede copiar los gráficos de tecla tal y como aparecen en el panel del historial, o las pulsaciones de teclas como caracteres de texto fuente · ¹ ¸.

Nota: Los caracteres que se copian como caracteres de texto fuente utilizan la fuente TI84PlusCEKeys. Se trata de la fuente que se instala automáticamente en el ordenador al instalar el software TI-SmartView™ CE-T.

Temas relacionados

Cómo copiar teclas como gráficos o caracteres de fuente

1. Seleccione las teclas que desee copiar.
Para seleccionar teclas del panel del historial de pulsaciones, utilice uno de los métodos siguientes:

Tecla

Método

Una tecla cualquiera:

Haga clic en la tecla en cuestión.

Varias teclas:

Haga clic en una tecla.
Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado.
Haga clic en las demás teclas que desee seleccionar.

Varias teclas de una secuencia:

Haga clic en una tecla.
Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús del ordenador.
Pulse otra tecla.
Nota: Con este método seleccionará las dos teclas en las que ha hecho clic y todas las demás situadas entre ambas.

Todas las teclas:

Haga clic en una tecla.
Haga clic con el botón derecho del ratón.
Haga clic en Select All (Seleccionar todo).

Nota: Este es el aspecto de una tecla antes y después de seleccionarla.

Antes:

Después:

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en las teclas seleccionadas.
3. Haga clic en Copy (Copia) (para copiar las teclas como gráficos).

o bien

Haga clic en Copy As Font (Copiar como fuente) (para copiar las teclas como caracteres de fuente). · ¹ ¸

4. Cambie a otra aplicación.
5. Pegue las teclas en la ubicación apropiada.

Nota:

Otra opción consiste en arrastrar las teclas seleccionadas como gráficos hasta la otra aplicación.
Puede cambiar el tamaño de los gráficos de las teclas después de pegarlos en la nueva aplicación.
En algunas aplicaciones, los caracteres pegados pueden aparecer con la fuente de la ubicación de destino, por lo que pueden mostrar un aspecto distinto al de las teclas de calculadora. Si fuera necesario, aplique la fuente TI84PlusCEKeys a los caracteres. Consulte el archivo de ayuda de la aplicación de destino que esté utilizando para obtener información sobre como aplicar la fuente a los caracteres.

Cómo mostrar el panel de View3

1. Haga clic en para mostrar el panel de
View3™.
2. Haga clic en la barra de títulos de cada pantalla y seleccione una de las opciones de presentación siguientes:
Equation (Ecuación
(editor Y=))
List (Lista
(editor de listas estadísticas))
Window (Ventana)
Table (Tabla)
Stat Plot (Gráfico de estadísticas)
[Vacío]
Graph (Gráfico)

 

 

3. Haga clic en el botón verde de actualización controlada por el profesor, en la parte superior del panel de View3™, para actualizar el contenido de las pantallas de View3™. Durante un experimento, esta acción actualiza las pantallas de los alumnos.

Actualización detectada

Actualizando o cancelar

No se detecta actualización

4. Examine el contenido de las pantallas seleccionadas o repita el paso 2 para cambiar el tipo de pantalla.