Introducción al software TI-SmartView™ CE-T

El software TI-SmartView™ CE-T permite mostrar el contenido de una calculadora gráfica a toda el aula. El programa incluye dos espacios de trabajo que le ayudarán a mejorar el desarrollo de las presentaciones en un aula.

Espacio de trabajo del emulador de calculadora

Permite:

Mostrar una vista del emulador a pantalla completa, o bien una vista de pantalla grande con teclado. También cuenta con vistas opcionales que podrá abrir o cerrar.

Historial de pulsaciones de teclas
Muestra imágenes de las teclas pulsadas para facilitar el seguimiento del proceso por parte de los alumnos.

View3
Una actualización controlada por el profesor de hasta tres pantallas emuladas, por ejemplo, Gráficos, Tabla y Ecuación, que permite realizar varias representaciones.

 

Calcular y representar gráficamente
Tenga la misma sensación que cuando trabaja físicamente con una calculadora gráfica.

 

Arrastrar cualquier pantalla emulada y soltarla en el software de presentación en el aula.**
Construya sus propias lecciones con las pantallas que ha creado durante la clase.

 

¡Pulsar las teclas del emulador a través de un teclado remoto!
Ejecute la aplicación SmartPad™ CE App*** en una calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition conectada al ordenador mediante el cable USB. Cuando la ventana de TI-SmartView™ CE-T está conectada al ordenador, la calculadora se convierte en un teclado remoto.

Abrir una ventana de captura de pantalla independiente
De igual modo que utiliza la opción de captura de pantalla de TI Connect™ CE, capture y guarde como archivos de ordenador las pantallas de la calculadora gráfica que ha capturado.

**Utilizando Microsoft™ Office u otro software de presentación.

*** SmartPad™ CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition está precargada en la calculadora. Si no se encuentra en su TI-84 Plus CE-T Python Edition, puede descargar SmartPad CE App en su calculadora desd education.ti.com/84cetupdate.

Nota: La opción de pantalla grande no tiene activada la función táctil. Utilice las teclas del emulador como lo haría en una calculadora.

Pantalla del emulador de calculadora


 

Espacio de trabajo del explorador del emulador

Permite:

 

Añadir al emulador uno o varios archivos para configurar y preparar las clases:
arrastre al emulador los archivos de calculadora y/o de imágenes (jpg, png, etc.) seleccionados en el ordenador para configurar el emulador de forma rápida, incluso durante una clase.

 

Guardar archivos del emulador para guardarlos o compartirlos con las calculadoras de los alumnos:
arrastre al ordenador los archivos que haya seleccionado en la calculadora desde una presentación en el aula.
Sugerencia: Los archivos de calculadora guardados en el ordenador se pueden enviar a las calculadoras conectadas de los alumnos sin otro requisito que activar el explorador de calculadora de TI Connect™ CE para compartir los trabajos de clase. TI Connect™ CE está disponible de forma gratuita en education.ti.com/downloads.

Pantalla predeterminada del explorador del emulador