Speichern von Variablenwerten

Variablenwerte werden mit Hilfe von Variablennamen gespeichert und wieder abgerufen. Wenn Sie einen Ausdruck auswerten, der einen Variablennamen enthält, ersetzt der Grafiktaschenrechner den momentan in dieser Variablen gespeicherten Wert.

Um einer Variablen mit der Taste ¿ vom Hauptbildschirm oder einem Programm aus einen Wert zuzuweisen, beginnen Sie in einer leeren Zeile und gehen dann folgendermaßen vor:

1. Geben Sie den Wert ein, den Sie speichern möchten. Dieser Wert kann ein Ausdruck sein.
2. Drücken Sie ¿.

! wird an die Cursorposition kopiert.

3. Drücken Sie ƒ und dann den Buchstaben der Variablen, in der der Wert gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie [enter]. Der Grafiktaschenrechner wertet den Ausdruck aus und speichert den Wert in der Variablen.