EIN: Bei der Auswahl von Menüobjekten in MATHE WAHRSCH, STAT, BER, VERTLG VERTLG, VERTLG ZEICHNEN und Folge( in LISTENOPS wird ein Bildschirm angezeigt, der Syntaxhilfen (Assistenten) für die Eingabe erforderlicher und optionaler Argumente im Befehl bzw. in der Funktion enthält. Die Funktion oder der Befehl wird die eingegebenen Argumente in die Daten im Hauptbildschirm oder an den meisten anderen Stellen einfügen, bei denen der Cursor bereit zur Eingabe ist. Einige Berechnungen werden direkt vom Assistenten vorgenommen. Wenn ein Befehl oder eine Funktion über N aufgerufen wird, wird der Befehl oder die Funktion ohne Hilfe des Assistenten eingefügt.
Wenn kein Assistent zur Verfügung steht, erhalten Sie bei Bedarf weitere Syntaxhilfe über die Kataloghilfe. Um die Kataloghilfe zu verwenden, wählen Sie einen Menüpunkt und drücken dann Ã.
AUS: Die Funktion oder der Befehl wird ohne Syntaxhilfe (Assistent) an der Cursorstelle eingefügt.