Der Taschenrechner zeigt Antworten in Standardformaten an, wenn die Berechnung oder Einstellung ein Dezimalergebnis erzwingt.
|
Anzeigemodus für 12345,67 |
Darstellung der Antwort als Dezimalzahl: |
|
NORMAL 12345,67 Die Dezimalschreibweise wird bis zu den durch die Anzeige bzw. den Speicher des Taschenrechners bedingten Grenzen beibehalten. |
12345,67 |
|
SCI (wissenschaftlich) 1.234567 x 104 Eine Ziffer links vom Dezimalzeichen, die entsprechende Zehnerpotenz wird rechts neben dem *â angezeigt. |
1.234567â4 |
|
ENG (technisch) 12.34567 x 103 Bis zu drei Ziffern vor dem Dezimalzeichen, die Zehnerpotenz (rechts neben dem â) ist ein Vielfaches von 3. |
12.34567â3 |
|
Hinweis: *Dieses â in der Anzeige steht für „x10“, und die hinter â eingegebene Zahl ist die Zehnerpotenz. Die Tasten y D der Tastatur werden auf dem Taschenrechner als â angezeigt. Der Anzeigemodus des Taschenrechners, â, weist den Teil „x10“ ohne zusätzliche Klammern aus. Der Taschenrechner führt Operationen bei Verwendung der Schreibweise SCI oder ENG in der erwarteten Reihenfolge aus. Dieser Anzeigemodus (â) wird nicht typischerweise bei Hausaufgaben und Prüfungen akzeptiert; bei schriftliche Ergebnissen sollte die Standardschreibweise verwendet werden, wie z. B. 1,234567 x 104. Wenn Sie den Anzeigemodus NORMAL auswählen, das Ergebnis aber nicht in 10 Ziffern angegeben werden kann (oder der Absolutwert kleiner ist als 0,001), stellt der TI‑84 Plus CE-T das Ergebnis in Exponentialschreibweise (Sci) dar. |
|