AUTO zeigt Antworten in einem ähnlichen Format an wie die Eingabe. Wird beispielsweise in einem Ausdruck ein Bruch eingegeben, wird die Antwort ebenfalls als Bruch angezeigt, soweit möglich. Wenn im Ausdruck eine Dezimalzahl auftaucht, erfolgt die Ausgabe ebenfalls als Dezimalzahl.
DEZ zeigt Antworten als ganze Zahlen oder als Dezimalzahlen an.
Hinweis: Die Einstellung für den ANTWORTEN-Modus legt auch fest, wie Werte in Folgen, Listen und Tabellen angezeigt werden. Sie können Werte auch über BRUCH, DEZ und F D im FRAC-Schnelltastenmenü oder im Untermenü MATHEMATIK von Dezimal- in Bruchzahlen oder von Bruch- in Dezimalzahlen umwandeln.