Übertragen von Taschenrechnerdateien zwischen verbundenen Taschenrechnern

Sie können Taschenrechnerdateien wie etwa Listen oder Programme über ein USB-Verbindungskabel von einem Taschenrechner auf einen anderen übertragen. Verbinden Sie die beiden Taschenrechner, indem Sie das USB-Kabel fest in die Taschenrechner einstecken. Der USB-Anschluss befindet sich vorn auf der rechten Seite des Taschenrechners. Das USB-Verbindungskabel darf während der Dateiübertragung nicht entfernt werden. Warten Sie, bis sowohl auf dem sendenden als auch dem empfangenden Taschenrechner die Meldung „Done“ („Fertig“) erscheint.

Empfangender Taschenrechner:

y 8 ~ [enter]

Wenn Sie [enter] drücken, zeigt der Grafiktaschenrechner die Meldung Waiting... (Bitte warten) an.

Sendender Taschenrechner:

y 8  [enter]

Wählen Sie die Datei(en) aus, die Sie senden möchten, und drücken Sie bei jeder Datei [enter].

Wählen Sie TRANSMIT und drücken Sie [enter], um die Dateiübertragung zu starten. Behalten Sie auf beiden Bildschirmen im Blick, ob eine Eingabeaufforderung angezeigt wird.

Das USB-Verbindungskabel darf während der Dateiübertragung nicht entfernt werden. Warten Sie, bis sowohl auf dem sendenden als auch dem empfangenden Taschenrechner die Meldung „Done“ („Fertig“) erscheint.

Hinweis: Das Menü RESEND in y 8 enthält die zuletzt von dem sendenden Taschenrechner gesendeten Dateien.