Verwenden von Piecewise Function Graphing

So geben Sie eine abschnittsweise definierte Funktion ein:

1. Drücken Sie ».
2. Drücken Sie } oder , um zu B:piecewise( zu scrollen.
3. Drücken Sie [enter].
4. Drücken Sie | oder ~, um die Anzahl der Abschnitte (1-5) für die Funktion auszuwählen.
5. Drücken Sie [enter], um OK auszuwählen.

6. Geben Sie Funktionen im o-Editor ein.

7. Drücken Sie q 6:ZStandard, um Standard-Fenster und Graph anzugeben.

Bedingungen- Menü y :

Das Menü CONDITIONS, y : | fügt zur schnelleren Eingabe mehrere Zeichen auf einmal im Bedingungsteil der Piecewise-Vorlage ein.

Hinweis: Die Piecewise-Bedingungen werden über die Beziehungen in y : (über ») eingegeben. Diese Beziehungen werden typischerweise für True(1)/False(0)-Tests beim Programmieren auf dem Taschenrechner verwendet.

Spezielle Informationen zur Verwendung von Intervallen im Bedingungsteil der Piecewise-Vorlage:

Das Lehrbuch-Format für ein Intervall, wie z. B. -2 { X { 5, ist nur erlaubt, wenn dieses direkt in den Bedingungsteil der Piecewise-Vorlage im Taschenrechner eingegeben wird. Verwenden Sie dieses Format nicht an anderen Stellen im Taschenrechner für dieselbe Intervall-Interpretation.

Beachten Sie bitte, dass bei einer Auswahl einer Intervallform im Menü CONDITIONS die Intervallform das korrekte logische Format für ein Intervall einfügt, wie z. B. -2 + X und X + 5. Dies ist das korrekte Format für alle Funktionen im Taschenrechner, um das erwartete logische Testergebnis True(1)/False(0) sowie das korrekte X-Intervall in Piecewise Graphing auszugeben.

Hinweis:

Überlappende Intervalle: Der Graph wird von links (Xmin) nach rechts (Xmax) gezeichnet. Für jeden X-Wert von links nach rechts sucht der Taschenrechner den ersten gültigen Ausdruck zur Berechnung des Y-Wertes. Überlappende Intervalle sind zulässig und werden entsprechend dem ersten gültigen Ausdruck gezeichnet, der für einen X-Wert berechnet werden kann.

Tipps

Nachdem eine Piecewise-Vorlage mit einer bestimmten Anzahl von Abschnitten ausgewählt ist, können keine Abschnitte mehr hinzugefügt oder gelöscht werden. Sie können eine größere Anzahl von Abschnitten auswählen und Nullen (False) eingeben, um Zeilen als Platzhalter zu nutzen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Zeichnungen über Funktionen im Grafik-Bildschirm erstellen.
Die Piecewise-Funktion verwendet eine von max. vier MathPrint™-Ebenen. Bei der Eingabe einer Funktion in die Vorlage kann der Schachbrett-Cursor () angezeigt werden, diese Funktion ist jedoch nur erlaubt, wenn sie außerhalb einer Piecewise-Vorlage eingegeben wird. Um die maximale Anzahl erwünschter MathPrint™-Ebenen zu behalten, geben Sie die Funktion in eine andere YVar, wie z. B. Y3, ein und verwenden Sie dann Y3 in der Piecewise-Vorlage.
Sie können eine Funktion über den Hauptbildschirm eingeben. Sie können diese Methode wählen, um eine lange Funktion mit vielen Abschnitten einzugeben. Zum Beispiel "2X"!Y1:

Sie können eine Funktion von o auf dem Hauptbildschirm anzeigen oder bearbeiten und wieder als o speichern. Achten Sie auf das Format, "2X"!Y1.
- Notieren Sie: ƒ W
- Rufen Sie die YVar auf: y K ƒ a (eine YVar wählen) und [enter]
- Schließen und speichern Sie die Notiz: ƒ W ¿
- Wählen Sie die YVar: ƒ a und [enter]