Eine Zahl in wissenschaftlicher Schreibweise eingeben

1. Geben Sie den Zahlenteil vor dem Exponenten ein. Dieser Wert kann ein Ausdruck sein.
2. Drücken Sie y D. â wird an der Cursorposition eingefügt.
3. Geben Sie den Exponenten ein, der aus einer oder zwei Ziffern bestehen kann.

Hinweise:

Wenn Sie einen negativen Exponenten eingeben möchten, drücken Sie k und geben Sie dann den Exponenten ein.
â steht für „x10“; der Taschenrechner interpretiert die gesamte Zahl als (123,45 x 10-2), als ob sie in Klammern stehen würde.

Bei der Eingabe einer Zahl in Exponentialdarstellung zeigt der TI-84 Plus CE-T nicht automatisch die Antworten in Exponentialdarstellung oder technischer Notation an. Das Anzeigeformat wird durch die Moduseinstellungen und die Größe der Zahl festgelegt.